onsemi Hyperlux Sensors Now Supported on NVIDIA DRIVE to Improve Vision for Autonomous Vehicles

九月 19, 2023

Hyperlux 系列增强了 NVIDIA DRIVE 开发平台的感知能力,进一步提高驾驶安全性

亮点

  • 将Hyperlux 引入NVIDIA DRIVE®平台使自动驾驶汽车能够做出更准确、更智能的决策以更快速反应。
  • Hyperlux 传感器可为配备先进驾驶辅助系统的车辆提供比人眼更好的视觉能力,从而大大提高安全系数。
  • 无需更改曝光设置,从而大大减少视觉盲区,使自动驾驶汽车能几乎在第一时间做出决策。

2023年9月21日—安森美(onsemi) 今日宣布,其 Hyperlux™ 图像传感器系列产品现已引入NVIDIA DRIVE 平台,可大大增强自动驾驶汽车的视觉能力并提高安全性。有了这强大的技术组合,自动驾驶系统就能充分利用Hyperlux传感器的优势,可在任何光照条件下以出色的图像质量捕获到更多细节。

视觉系统是自动驾驶最关键的功能之一。Hyperlux 图像传感器提供超精细图像,且无需更改曝光设置,即可避免视觉盲区。这为NVIDIA DRIVE平台提供更高质量的数据,使其能够快速处理并做出更明智的决策。此外,这些传感器还具有领先业界的低功耗特性,与NVIDIA DRIVE平台的高效架构相结合,为自动驾驶汽车(AV)的运行带来超低功耗的选择。

NVIDIA DRIVE 是开放的、可扩展的人工智能(AI)平台,含硬件、软件和固件,可协同工作以赋能自动及无人驾驶车辆的生产。

更好的视觉促成更高安全性

安森美汽车感知部副总裁Chris Adams说:“出色的图像质量对于自动驾驶汽车至关重要,人们期望自动驾驶汽车能够比人类驾驶员表现得更好。将Hyperlux引入NVIDIA DRIVE平台,汽车制造商可以打造一个比驾驶员更早发现问题、并做出更好决策来避免这些问题的系统,这是实现全自主驾驶的关键一环。”

Hyperlux 图像传感器是当今少数能提供 150 dB高动态范围(HDR)的传感器,可以满足并超越上述期望。例如,即使在面对夕阳驾驶、人眼可能炫目的情况下,使用 Hyperlux 图像传感器的自动驾驶汽车也能区分远处的交通信号灯是黄色还是红色。即使在低光照的场景下,采用超级曝光像素技术的图像传感器的性能也能超越要求,可以捕获到驾驶时人眼可能难以看清的人、动物和物体。

Hyperlux 传感器为NVIDIA DRIVE平台提供所需的信息以做出更准确的决策,因为它们几乎不会丢失可能包含关键细节的帧,也不会像其他传感器需要更改曝光模式以获得清晰图像。没有了延迟,系统可以看到视野中的任何细节,包括人眼无法看到的物体,并做出决策。

NVIDIA传感器生态体系高级总监Glenn Schuster说:“建立公众对自动驾驶的信心,就是要能够保证这些4个轮子的超级计算机能够将您安全地带到您要去的地方。Hyperlux图像传感器现已成为我们生态体系的一部分,我们可以不断为汽车OEM及其一级供应商客户群提供满足其独特需求的最佳选择--确保更高级别的系统性能、功能安全和网络安全。”

稳定可靠的性能

为了确保安全,图像传感器需要在任何条件下都保持稳定的性能。在极端温度下,图像质量会下降,从而降低整个系统执行物体检测和分类等感知任务的效率。Hyperlux 系列产品可在 -40 ℃ 至 125 ℃ 的整个汽车应用温度范围内,为视觉和感知应用提供领先的图像质量,从而避免性能下降。Hyperlux 系列不仅能在高温条件下带来清晰的图像,还能捕获快速移动的物体、汽车前灯和闪烁的灯光,从而提高系统安全性。

有关Hyperlux系列的更多信息,请点击这里

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy