March 31, 2026

Share:

EliteSiC技术助力上能电气提升其高功率储能与光伏逆变器解决方案的能效、功率密度和长期可靠性

摘要

安森美宣布与上能电气达成一项新的设计合作:上能电气将在两大公用事业级可再生能源平台中采用安森美最新一代混合功率集成模块(PIM)。该模块集成安森美的FS7绝缘栅双极晶体管(IGBT)与EliteSiC技术,将用于上能电气下一代430kW液冷储能系统(ESS)和320kW公用事业级光伏组串式逆变器。借助安森美的技术,上能电气的解决方案将实现更高的能效、功率密度、更低的开关损耗和更出色的热性能,推动公用事业级可再生能源应用性能标准的提升。在与竞品功率模块的基准测试中,安森美基于FS7的混合PIM用于320kW光伏逆变器中,提升了0.07%的能效,并将损耗降低了225W。

新闻要点

  • 安森美与上能电气达成新的设计合作,为其430kW液冷储能系统与320kW光伏逆变器提供支持
  • 安森美最新一代PIM提升0.1%的能效,从而使逆变器系统级的功率重量比性能提升32%
  • 该混合PIM采用高密度F5BP封装,集成FS7绝缘栅双极晶体管与EliteSiC技术,可降低达8%的功率损耗、10%的开关损耗,并提升功率密度

中国 上海,2026年3月31日 ——安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布,其混合功率集成模块(PIM)将应用于上能电气下一代430kW液冷储能系统(ESS)以及320kW公用事业级光伏组串式逆变器。这一设计合作进一步巩固了安森美与上能电气之间的长期合作关系,为快速增长的可再生能源与人工智能(AI)基础设施市场提供高性能、面向未来的解决方案。

行业领先的功率模块技术

上能电气新平台的核心——安森美最新一代集成FS7绝缘栅双极晶体管(IGBT)和碳化硅(SiC)的混合功率集成模块(PIM),采用F5BP封装,旨在提升公用事业级光伏组串式逆变器与储能系统(ESS)的输出功率。与前代产品相比,这些模块在相同尺寸下,将功率密度提升了32%,能效提升了0.1%,使光伏逆变器的系统总功率从320kW提升至350kW。

树立效率与可靠性的新标杆

安森美的混合F5BP PIM结合FS7 IGBTEliteSiC二极管技术,与上一代产品相比,可降低高达8%的功率损耗和10%的开关损耗。其先进的直接键合铜(DBC)基板设计可最大限度减少杂散电感,并将散热片的热阻降低9.3%。开关损耗和热阻的共同降低,使系统在相同重量和功率密度下,整体功率较上一代设计提升高达32%。搭配优化的电气布局与创新的底板设计,为系统带来更优的热管理性能。这些改进共同实现更出色的系统性能并提升长期可靠性。

与上一代模块相比,安森美最新的基于FS7的混合PIM通过降低开关损耗和热阻,用于上能电气的新一代430kW组串式储能系统中实现了以下系统级提升:

  • 基于基准测试中已验证的模块级能效提升,往返效率(RTE)提升0.75%
  • 辅助功耗降低5%,从而减少整体运营成本
  • 更高的功率密度,可减少所需模块数量和器件成本
  • 在高负载下保持更低运行温度,可靠性更高

助力可再生能源电网更稳定可靠

“公用事业级运营商正致力于在相同占位下提升输出功率,同时降低生命周期成本。将安森美F5BP封装混合模块集成到我们的430kW储能系统和320kW逆变器平台,使我们在提升系统功率密度与转换效率方面实现双重突破:更高的功率密度带来系统额定功率提升,转换效率的提升能够在GW级规模上产生显著的累积效应。这不仅为产品开发带来切实的成本节省,也助力构建更稳定、可调度的可再生能源电网。”——上能电气研发总经理孙建峰先生表示。

“开发人员亟需能够适配现有布局、简化热设计并减少能量损耗的解决方案。我们的F5BP模块结合FS7 IGBT与EliteSiC二极管,在不增加占位的情况下,提升了转换效率与功率密度,使系统在相同尺寸下可实现更高的功率等级,助力公用事业级光伏和储能场站能够在现有设施基础上提升输出,同时提高可靠性并降低整个生命周期的运营成本。”——安森美电源部IGBT副总裁兼总经理Sravan Vanaparthy表示。

更多信息

产品页:NXH500B100H7F5SHG; NXH600N105L7F5P2HG; NXH600N105L7F5S2HG; NXH600N105L7F5SHG; Si/SiC Hybrid Modules

数据手册:NXH500B100H7F5SHG

解决方案指南:光伏逆变器储能

白皮书:BRD8095-攻克碳化硅难题,保障应用成功TND6386-商用组串式光伏逆变器的拓扑结构