October 27, 2025

Share:

この買収により、AIデータセンターソリューション向けパワーツリー全体にわたる差別化ソリューションを提供するオンセミのポートフォリオを強化

SCOTTSDALE, Ariz. – Oct. 27, 2025 – オンセミ (Nasdaq: ON) は2025年10月27日(US現地時間)、Aura Semiconductorから同社のVcore電源技術および関連する知的財産(IP)ライセンス権利の買収を完了したことを発表しました。この戦略的な取引は、オンセミのパワーマネジメントのポートフォリオとロードマップを一層強化し、AIデータセンターアプリケーションにおいて、グリッドからコアまでのパワーツリー全体に対応するという当社のビジョンを加速させるものです。

オンセミは、シリコンおよびシリコンカーバイド(SiC)の両技術で培ってきた数十年にわたるイノベーションを生かし、ソリッドステートトランス、電源ユニット、800 VDC配電、コアパワーデリバリー向けに、業界をリードするソリューションを提供しています。これらの技術を統合することで、オンセミは最新のAIインフラで求められる厳しい電力要件に対して、拡張性を備えた実用的な設計で対応できる数少ない企業のひとつになります。


将来の見通しに関する記述についての注意事項:

本資料には、1933 年米国証券法(Securities Act of 1933)第 27A 条および 1934 年米国証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第 21E 条で定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。本資料に含まれる、または組み込まれた過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来予想に関する記述とみなされる可能性があり、特にオンセミの業界、事業、資本配分戦略、または提案された取引に関する現在の期待、見積、および予測に関する記述は、将来予想に関する記述であるとみなされます。将来予想に関する記述は、しばしば「考える」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「可能性がある」、「予定する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「すべき」といった言葉や類似表現の使用や、戦略、計画、意図についての議論によって特徴づけられることがあります。本資料に記載されている将来に関する記述は、当社の現時点での期待、予測、予想及び仮定に基づくものであり、リスクや不確実性その他の要因により、結果や事象が将来に関する記述と大きく異なる可能性があります。当社の将来の結果または事象に影響を与えうる特定の要因は、2025年2月10日に米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出した当社の2024年度フォーム10-K年次報告書(以下、当社の「2024フォーム10-K」)のパートI、項目1A「リスク要因」、およびその後に提出されたフォーム10-Q四半期報告書またはフォーム8-Kの最新報告書、およびオンセミがSECに随時提出するその他の文書に適宜記載されています。読者の皆様におかれましては、将来予想に関する記述に過度の信頼を置かないようご注意ください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、このような情報を更新する義務を負いません。当社の有価証券への投資には高いリスクと不確実性を伴うため、当社の有価証券に関して投資判断を下す前に、本文書、当社の2024年度フォーム10-KおよびSECに提出した、または提出されたその他の報告書に記載されている傾向、リスク、および不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの傾向、リスク、不確実性のいずれかが実際に発生または継続した場合、当社の事業、財務状況または業績に重大な悪影響を及ぼし、当社の証券の取引価格が下落し、お客様は投資の全部または一部を失う可能性があります。当社または当社のために行動する者に帰属するすべての将来予想に関する記述は、この注意書きによってその全体が明示的に制限されています。