March 31, 2026

Share:

EliteSiC技術により、Sinengの高出力エネルギー貯蔵システムおよび太陽光インバータの効率・電力密度・長期信頼性を向上

概要

オンセミ(onsemi)は、Sineng Electricとの新たなデザインウィンを獲得したことを発表しました。本デザインウィンでは、オンセミの最新世代ハイブリッド・パワー・インテグレーテッド・モジュール(PIM)が、ふたつのユーティリティ規模再生可能エネルギー向けプラットフォームに採用されます。

本PIMは、オンセミのFS7絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ (IGBT)およびEliteSiC技術を搭載しており、Sinengの次世代430 kW液冷エネルギー貯蔵システム(ESS)および320 kWユーティリティ規模太陽光ストリングインバータに使用されます。

オンセミの技術を採用することで、これらのSineng製ソリューションは、効率の向上、高電力密度化、スイッチング損失の低減、熱性能の改善を実現し、ユーティリティ規模の再生可能エネルギー用途における性能基準をさらに引き上げます。競合パワーモジュールとのベンチマーク試験では、オンセミのFS7ベース・ハイブリッドPIMが、320 kW太陽光インバータ構成において0.07%の効率向上を達成し、損失を225 W低減しました。

ハイライト

  • オンセミは、Sineng Electricの430 kW液冷エネルギー貯蔵システムおよび320 kW太陽光インバータ向けに新たなデザインウィンを獲得
  • オンセミの最新世代PIMにより、最大0.1%の効率向上を実現し、インバータのシステムレベルで重量当たり出力性能を32%改善
  • 高密度F5BPパッケージを採用したハイブリッドPIMは、FS7 IGBTおよびEliteSiC技術を統合し、最大8%の電力損失低減、10%のスイッチング損失低減、高電力密度を実現

SCOTTSDALE(米国アリゾナ州)2026年3月31日 – オンセミは本日、同社のハイブリッド・パワー・インテグレーテッド・モジュール(PIM)が、Sineng Electricの次世代430 kW液冷ストリング型エネルギー貯蔵システム(ESS)および320 kWユーティリティ規模太陽光インバータに採用されることを発表しました。本デザインウィンは、成長を続ける再生可能エネルギーおよびAIインフラ市場に向けて、高性能かつ将来対応型ソリューションを提供してきたオンセミとSinengの長年にわたる協業関係をさらに発展させるものです。

業界をリードするパワーモジュール技術

Sineng Electricの新プラットフォームの中核を成すのは、オンセミの最新世代Field Stop(FS7)絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ (IGBT)およびF5BPパッケージ内のシリコンカーバイド(SiC)ハイブリッド・パワー・インテグレーテッド・モジュール(PIM)です。これらのモジュールは、ユーティリティ規模の太陽光ストリングインバータおよびエネルギー貯蔵システム(ESS)の出力向上を目的として設計されています。

従来世代と比較して、同一フットプリント内で32%の電力密度向上と0.1%の効率向上を実現しており、太陽光インバータの総システム出力を320 kWから350 kWへ引き上げることが可能となります。

効率と信頼性の新たな基準を確立

オンセミのhybrid F5BP PIMsは、FS7 IGBT および EliteSiCダイオード技術を統合しており、従来世代と比べて最大8%の電力損失低減、10%のスイッチング損失低減を実現しています。
また、高度なDirect Bonded Copper(DBC)基板設計により、浮遊容量を最小化するとともに、ヒートシンクに対する熱抵抗を9.3%低減しています。スイッチング損失および熱抵抗の低減を組み合わせることで、従来世代の設計と同一重量・同一密度において、最大32%高いシステム出力を可能にします。さらに、最適化された電気レイアウトおよび革新的なベースプレート設計により、熱マネジメント性能を向上させています。これらの特長の組み合わせにより、優れたシステム性能と長期信頼性が実現されます。

従来世代のモジュールと比較した場合、オンセミの最新FS7ベース・ハイブリッドPIMは、スイッチング損失の低減および熱抵抗の改善により、Sinengの新しい430 kWストリング型ESSにおいて、以下のシステムレベルでの改善を可能にします。

  • ベンチマーク試験で実証されたモジュールレベルの効率向上を元に、round-trip efficiency (RTE)を0.75%向上
  • 補助電力消費を5%削減し、総運用コストを低減
  • 高電力密度化により、必要なモジュール数を削減し、部品コストを低減
  • 高負荷時でも低温動作を実現し、信頼性を向上

より安定した信頼性の高い再生可能エネルギーグリッドの実現

Sineng ElectricのR&D部門ゼネラルマネージャーであるJianfeng Sun氏は、次のように述べています。
「ユーティリティ規模の事業者は、同一フットプリントからより多くの電力を引き出しながら、ライフサイクルコストを削減することに注力しています。オンセミのF5BPパッケージ・ハイブリッドモジュールを430 kW ESSおよび320 kWインバータ・プラットフォームに統合することで、高電力密度によるシステム定格の向上と、変換効率の改善という2つの重要な課題に同時に対応できます。これらの積み重ねが、より安定した再生可能エネルギーグリッドの実現につながります。」

また、オンセミのIGBTパワー部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるSravan Vanaparthyは、次のように述べています。
「多くの開発者は、既存レイアウトに適合し、熱設計を簡素化し、エネルギー損失を低減できるソリューションを求めています。当社のF5BPモジュールにFS7 IGBTとEliteSiCダイオード技術を組み合わせることで、フットプリントを拡大することなく、より高い変換効率と電力密度を実現できます。これにより、同一システムサイズでの出力向上が可能となり、信頼性とライフタイム運用コストの両面で大きな価値を提します。」

詳細情報:

製品ページ:
NXH500B100H7F5SHG;
NXH600N105L7F5P2HG;
NXH600N105L7F5S2HG;
NXH600N105L7F5SHG,
Si/SiC Hybrid Modules

データシート:
NXH500B100H7F5SHG

ソリューションガイド:
Solar Inverter;Energy Storage

ホワイトペーパー:
BRD8095 - Overcoming the Challenges of Silicon Carbide to Ensure Application Success
TND6386 - Topologies for Commercial String Solar Inverter

###

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) delivers intelligent power and sensing technologies that enable electrification, energy efficiency, safety, and automation across automotive, industrial, and AI data center end‑markets. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi helps customers solve complex challenges to achieve higher efficiency, improved performance, and lower system cost, while supporting a safer, cleaner, and more energy‑efficient world. The company is part of the S&P 500® index. Learn more at www.onsemi.com.

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

Contact:

Michael Mullaney
michael.mullaney@onsemi.com
+1 838-289-7314