Pinnacle Imaging Systems and ON Semiconductor Collaborate on New HDR Surveillance Solution Using Xilinx Technology to Push the Boundaries of High Dynamic Range Video

서울, 2018년 11월 7일 –

Share

실 테스트에서 풀 HD1080p 30fps 출력에서 최대 120dB 또는 20EV에 달하는 고대비 장면 캡처와 톤 매핑 구현

서울, 2018년 11월 7일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(NASDAQ: ON)가 HDR(high dynamic range) 이미지 신호 프로세서(ISP) 및 HDR 비디오 솔루션 개발업체인 피너클 이미징 시스템즈(Pinnacle Imaging Systems)와 초당(fps) 1080p와 30 프레임 출력으로 고 대비 장면(120dB)을 캡처할 수 있는 새로운 저비용 HDR 비디오 감시 솔루션을 공동 발표했다. 자일링스 징크(Xilinx Zynq) 7030 SoC에 기반한 이 새로운 HDR 비디오 플랫폼은 고 대비 장면의 하이라이트와 그림자 디테일 캡처에 필요한 요건을 충족해 감시 및 머신 비전 애플리케이션에 사용할 수 있는 시장에서 가장 광범위한 동적 범위(dynamic range)를 제공한다. 비전(VISION) 트레이드 페어(2018년 11월 6-9일 개최)에서 새로운 감시 솔루션 데모 시연이 있을 예정이다. 라이브 제품 데모 시연에 관심 있는 카메라와 AI 개발자, 미디어는 애브넷 실리카/애브넷 EMG(Avnet Silica/Avnet EMG) 부스 (홀 1 스탠드 1C82)를 방문해 피너클 이미징 관계자들에 문의하면 된다.

피너클 이미징 시스템 디날리(Denali)-MC HDR ISP IP 코어는 자일링스 기술에서 실행되도록 포팅되었으며, 온세미컨덕터의 AR0239 CMOS 이미지 센서와 와 결합해 센서 고유의 3 노출 HDR 기능을 극대화한다. 피너클 이미징은 프로그래밍 가능한 자일링스 하드웨어 SoC 아키텍처를 활용해 다른 SoC나 ASIC-기반 ISP 개발에 드는 비용과 시간의 일부만 들여 AR0239를 지원하는 새로운 맞춤형 센서 인터페이스를 개발할 수 있게 되었다. 디날리-MC의 고급 움직임 보정(motion compensation) 알고리즘은 다중 노출 HDR 캡처와 관련된 동작 음영(motion artifacts)을 최소화 하며, 피너클의 로컬 적응형 톤 매핑 알고리즘은 고대비 장면의 색상과 톤 그라이데이션을 정확하게 재현한다. 피너클 이미징만의 독자적인 울트라 HDR 기술을 활용해 카메라 배치 문제로 고민해야 하는 필요성이 해소되었다. 이러한 강력한 기능은 카메라와 AI 개발자에 더욱 정확한 이미지 데이터를 제공하며, 인식 시스템의 정확성을 높여 감시 카메라와 머신 비전 시스템, 지능형 교통 시스템, 스마트 도시, 자율 감시 시스템 등에 사용하기 이상적이다.

알프레드 지(Alfred Zee) 피너클 이미징 시스템 CEO는 “온세미컨덕터는 기술 파트너로 이 프로젝트를 실현하는데 중요한 지원을 제공하는 핵심적 역할을 했다”며 “온세미컨덕터 AR 0239 센서가 가진 높은 동적 범위 기능에 자일링스 징크 SoC와 결합하여 울트라 HDR 감시 플랫폼에 이상적인 기반을 구현했다. 우리는 온세미컨덕터 팀과 긴밀히 협력해 AR0239 CMOS 이미지 센서로부터 최대 HDR 및 낮은 조명 성능을 이끌어 냈다”고 말했다.

또한 피너클 이미징은 온세미컨덕터 엔지니어와도 협력하여 AR0239 CMOS 이미지 센서의 3 노출 HDR 캡처 모드를 지원하는 새로운 센서 인터페이스를 개발했다.

지안루카 콜리(Gianluca Colli) 온세미컨덕터 지능형 센서 그룹 소비자 솔루션 사업부 VP 겸 총괄은 “피너클 이미징의 HDR 병합 및 로컬 적응형 톤 매핑 IP는 동적 범위뿐만 아니라 정확한 색상, 대비 재현에서도 AR0239 센서로부터 최상의 결과를 이끌어 냈다”며 “프로그래밍 가능한 자일링스 하드웨어 SoC 아키텍처의 유연성은 피너클이 시장에 새로운 3 노출 센서를 최초로 선보일 수 있는 역량을 제공했으며, 향후 중요한 레퍼런스 설계로서의 역할을 한다”고 말했다.

피너클 이미징 팀은 디날리-MC HDR ISP IP를 더 작고 비용 최적화된 자일링스 징크 7030 SoC에 맞게끔 최적화 하여 경쟁력 있는 스마트 보안 및 감시 카메라용 시장을 탄생시켰다.

크리스토프 프릿츠(Christoph Fritsch) 자일링스 산업용 IoT 과학 및 의료 사업부 수석 디렉터는 “우리는 고객에 최상의 솔루션을 제공하기 위해 여러 업체의 ISP를 대거 평가한다. 피너클 이미징 시스템의 디날리-MC ISP는 탁월한 이미지 품질과 HDR 톤 매핑 결과를 보여주었으며, 우리는 자일링스 기반 피너클을 사용하게 되어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

사용 및 데모 안내
온세미컨덕터 AR0239 센서를 사용한 디날리-MC ISP는 11월 6-9일에 걸쳐 열리는 독일 슈투트가르트 비전(VISION) 트레이드 페어 애브넷 실리카/애브넷 EMG (Avnet Silica /Avnet EMG) 부스에서 시연될 예정이다.

피너클 이미징 시스템은 카메라 설계자들이 사용할 수 있는 디날리-MC 개발 플랫폼을 2019년 1분기 출시할 예정이다. 새로운 비디오 개발 플랫폼에 대한 자세한 정보나 비전 트레이드 페어 시연 참석 문의는 론 투시(Ron Tussy) 피너클 이미징 시스템 비즈니스 개발 디렉터에 문의하면 된다 (ron@pinnacleimagingsystems.com).

피너클 이미징 시스템즈에 대하여
캘리포니아주 사우스 샌프란시스코에 본사를 두고 있는 HDR 전문업체 피너클 이미징 시스템즈는 디지털 HDR 비디오의 미래를 만들어 나가는 기업이다. 인간의 시력 모델에 기반해 구축된 울트라 HDR 기술은 고대비 영상에 최상의 이미지 디테일을 제공하며, 언제든 어떤 장면이든 캡처할 수 있는 기능을 제공한다. 피너클 이미징은 감시, 법 집행, 드론 카메라, 차량용 애플리케이션, 머신 비전 시스템, 전문가 및 소비자, 스틸 및 비디오 카메라 등 최대 이미지 데이터를 필요로 하는 애플리케이션에 자사 기술을 제공한다. 피너클 이미징 시스템에 대한 보다 자세한 정보는 홈페이지에서 찾을 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.