2021년 8월 26일

Share

온세미, GT 어드밴스드 테크놀로지스 인수로 지속가능한 생태계 구축 및 지능형 전력 및 센싱 기술 혁신 나서

확장된 실리콘 카바이드(SiC) 생산능력 통해 전기차, 전기차 충전 및 에너지 인프라 지원 강화

온세미, 고성장 혁신 기술 분야 지원하는 대규모 투자 강화

2021년 8월 26일–지능형 전력 및 센싱 기술의 선도기업인온세미(onsemi) (Nasdaq: ON)가 실리콘 카바이드(SiC) 생산업체 GT 어드밴스드 테크놀로지스(GT Advanced Technologies, 이하 GTAT)를 4억1천5백만달러(약 4천853억원)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.

1994년 설립된 GTAT는 SiC 결정성장(crystalline growth) 기술 분야에서 뛰어난 전문성을 보유하고 있다. SiC 전력 스위칭 소자에 기술적 이점을 제공하는 차세대 반도체의 핵심 소재인 SiC는 전기차 및 전기차 충전, 에너지 인프라의 시스템 효율성을 대폭 향상시킨다.

이번 인수를 계기로 온세미는 SiC의 원활한 공급과 성장을 위한 입지를 더욱 공고히 하고, 전기차 및 전기차 충전, 에너지 인프라를 아울러 지속 가능한 생태계와 관련해 빠르게 증가하는 SiC 기반 솔루션의 수요를 충족할 수 있게 된다. 온세미는 자사의 제조 역량과 GTAT의 기술력을 결합해 SiC 기술 개발 가속화와 더불어 향후 10년간 빠르게 성장할 지속가능한 생태계를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 기업으로 발돋움하고자 한다. 온세미는 강화된 SiC 생산능력을 통해 핵심 부품 공급을 보장하고 지능형 전력 기술을 더욱 폭넓게 상용화할 것이다.

하싼 알커리(Hassane El-Khoury) 온세미 CEO 겸 회장은 "이번 인수는 SiC 솔루션에 투자하여 지속 가능한 미래를 위한 지능형 전력 및 감지 기술을 지원하겠다는 우리의 자신감과 의지에서 비롯됐다. 온세미는 자동차 및 산업 분야의 혁신적 기술에 대한 리더십을 강화하는 데 주력하고 있다. GTAT는 웨이퍼링에 적합한 SiC 개발에 대해 뛰어난 기술 역량 및 전문성을 제공하며, 온세미는 해당 역량을 가속하고 확장해 고성장 엔드 마켓에서 고객에게 더욱 강화된 기술을 지원하고자 한다. 우리는 GTAT의 재능 있는 직원들을 환영하며, 이들과 함께 혁신을 이루길 기대한다"라고 인수에 대한 소감을 밝혔다.

그레그 나이트(Greg Knight) GTAT CEO 겸 회장은 "이번 발표로 GTAT의 새로운 장을 열었으며, 이는 우리의 노력과 강점으로 일궈낸 가치를 입증하는 결과”라며 "온세미는 우리가 첨단 생산 기술 잠재력을 극대화하고 강화된 결정성장 기술을 계속해서 선도할 수 있도록 다양한 리소스와 플랫폼을 제공하는 전략적 위치에 있다"고 설명했다.

이번 인수는 지난 애널리스트 데이(Analyst Day) 발표에서 설명된 2025년 목표 재무 모델과 일관되게 혁신적 고성장 기술에 투자를 아끼지 않겠다는 온세미의 방침을 반영한다. 기존에 언급한 대로, 온세미는SiC 분야의 차별화 및 리더십에 대한 투자를 위해 2022년과 2023년 수익의 약 12%에 달하는 자본적 지출을 보고할 것으로 예상된다. 한편, 이번 거래는 2025년 목표 재무 모델에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.

온세미는 향후 150mm 및 200mm SiC 결정성장 기술을 발전시키기 위한 GTAT의 연구개발 및 팹 용량과 패키징 등의 폭넓은 SiC 공급망을 확보하기 위해 투자를 이어갈 방침이다.

온세미와 GTAT 이사회가 만장일치로 승인한 이번 인수 계약은 2022년 상반기 마무리될 전망이다. 계약의 완료는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따르며, 계약과 관련하여 온세미 주주들의 승인을 필요로 하지 않는다.

온세미는 현금 및 회전신용편의를 통해 거래 자금을 조달할 계획이다. 온세미는 해당 거래로 인해 단기적으로 GAAP 미적용시의 주당 순이익이 다소 희석될 수 있으며, 이는 마감 후 1년 이내에 다시 증가될 것으로 전망된다.

GT 어드밴스드 테크놀로지스에 대하여

미국 허드슨(Hudson)에 본사를 둔 GT 어드밴스드 테크놀로지스는 고성장 시장용 SiC및 사파이어 소재를 제조하는 업체이다. SiC 재료는 전기차, 고출력 산업용 모터, 통신 인프라 애플리케이션 등 차세대 제품의 채택을 가속한다. 사파이어 재료는 첨단 광학, 기계 및 레이저 애플리케이션뿐만 아니라 항공우주 및 국방 시스템에도 필수적이다. GTAT는 다양한 시장에 높은 가치를 제공하는 공급망 파트너이다. 자세한 내용은 www.gtat.com에서 확인할 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.