onsemi Redefines Brushless DC Motor Control with ecoSpin Family

에코스핀(ecoSpin)™ BLDC 모터 제어 솔루션, 게이트 드라이버 및 마이크로컨트롤러 엔진 내장으로 최대 600V까지 안정적이고 확장 가능한 작동 제공

2022년 10월28일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선두 기업인 온세미 (나스닥: ON)가 새로운 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러인 에코스핀(ecoSpin)™ 제품군을 출시했다. 완전한 시스템 인 패키지(SiP) 솔루션에서 제어 및 드라이버 기능을 결합하여 HVAC, 냉동 및 로보틱스와 같은 애플리케이션에서 고전압 모터 제어 시스템의 개발을 단순화한다.

에코스핀 제품군에서 첫번째로 출시되는 제품은 최대 600V의 안정적인 고전압 동작을 위해 설계된 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러인 ECS640A다. 작은 크기의 ECS640A는 내장된 신뢰할 수 있는 게이트 드라이버, Arm® 코텍스(Cortex)-M0+ 마이크로컨트롤러, 3개의 감지 증폭기, 3개의 부트스트랩 다이오드가 특징이며 는 센서 또는 센서리스 모터 제어 아키텍처를 지원할 수 있다.

온세미 산업 솔루션 사업부 부사장인 미셸 드 메이(Michel De Mey)는 “고도로 집적된 솔루션은 애플리케이션별 별도의 설계가 필요 없고 BLDC 모터 전력 레벨 요구 사항 변경 시 솔루션의 재사용을 단순화함으로써 시장 출시 시간을 단축한다”며, “보다 크고 복잡한 많은 디바이스들을 대체함과 동시에 개별 제품들로 구현하는 것에 비해 PCB 라우팅 영역을 약 20% 정도 줄임으로서 향상된 신뢰성으로 전체적으로 콤팩트한 솔루션을 제공한다"고 말했다.

단일 IC 패키지(10 x 13mm)의 집적은 전력 스테이지 배치를 최적화하고 노이즈를 줄임으로써 BLDC 모터 제어 성능을 재정의한다. 이를 통해 단순히 개별 전원 소자를 변경하고 소프트웨어를 업데이트하여 대체 플랫폼에서 신속하게 재사용할 수 있다. BOM의 감소는 많은 여러 종류의 개별 디바이스로 인해 야기되는 소싱 문제를 단순화한다.

성능 최적화를 위해 ECS640A는 사다리꼴 및 벡터 제어를 포함한 기존의 모터 제어 기술을 지원한다. 고급 정류 알고리즘은 코텍스 M0 플랫폼에서 사용 가능하다. 이러한 기술을 통해 광범위한 속도 범위에서 향상된 모터의 플럭스와 토크 제어가 가능하며 전력 효율도 3~5% 향상된다.

빠른 설계 진행이 가능한 콤팩트한 시스템 설계와 사용자 친화적인 툴을 갖춘 ECS640A는 BLDC 모터 제어에 새로운 차원의 사용 편리성을 제공한다. ECS640A는 현재 온세미 판매 지원 및 공식 판매점에서 구매할 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy