onsemi Launches End-to-End Positioning System to Enable Accurate, More Power-Efficient Asset Tracking

우니키에(Unikie)와 코어HW(CoreHW) 협력으로 창고  소매점  기타 건물의 자산 추적 솔루션을 쉽게 개발할 수 있는 시스템 제공

2023년 6월 28일 - 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥: ON)는 보다 정확하고 비용 및 전력 효율이 높은 자산 추적 솔루션을 간단하고 빠르게 개발할 수 있는 엔드 투 엔드 포지셔닝 시스템을 출시했다. 해당 시스템은 업계 최저 전력 블루투스 5.2 MCU인 온세미의 RSL15 MCU를 기반으로 하며, 우니키에(Unikie) 코어HW(CoreHW) 가 제공하는 소프트웨어 알고리즘과 구성 요소를 통합해 최적화된 구성 요소를 통해 완전히 통합된 솔루션을 제공한다.

새로운 블루투스 저에너지(Bluetooth LE) 솔루션을 사용하면 창고, 매장 또는 기타 건물과 같이 밀폐된 공간에서 서브 미터의 정확도로 물체나 사람을 추적하는 데 태그를 활용할 수 있다. 해당 솔루션은 성능과 비용 측면에서 대량의 추적 대상에 맞게 확장할 수 있으며, 개발 노력과 출시 기간을 단축한다.

새로운 고급 기능을 갖춘 RSL15는 자산 추적, 스마트 리테일, IoT 엣지 노드를 비롯한 다양한 산업 자동화에 이상적이다.

  • 정확성: RSL15 블루투스 5.2 MCU는AoA(Angle of Arrival) 및AoD(Angle of Departure)를 통해 더 넓은 범위와 높은 수준의 데이터 전송과 로컬라이제이션을 지원힌다.
  • 전력 효율성: 온세미의 혁신적인 스마트 센싱 기능으로 Arm 코어텍스(Cortex)-M33 프로세서는 센서 인터페이스를 계속 모니터링하면서 최대 절전 모드를 유지할 수 있다.
  • 보안성: RSL15는 Arm 트러스트존(TrustZone) 및 Arm 크립토셀-312(CryptoCell-312) 기술로 설계돼 디바이스의 신뢰점을 설정하고 코드와 데이터의 신뢰성, 무결성, 기밀성을 보호한다. PSA 레벨 1 인증을 받은 설계로, 데이터 및 애플리케이션 수준 모두의 보증을 위해 블루투스 프로토콜에서 제공되는 보안 조치를 강화한다.

우니키에는 스마트 공간 구현에 중점을 둔 선구적인 엔지니어링 회사로, 수신된 신호의 IQ 값을 사용해 블루투스 LE 기반 태그의 실시간 위치를 계산하는 소프트웨어 알고리즘과 구성 요소를 개발했다. 우니키에의 고성능 로컬라이제이션 소프트웨어는 엣지 또는 클라우드 배포를 위한 우니키에 BLE 로컬라이제이션 엔진(BLE Localization Engine) 제품으로 패키징되어 있다. 또한 우니키에의 API는 엔터프라이즈 시스템과 데이터 분석기에 쉽게 통합될 수 있다.

코어HW는 집적 회로(IC) 기술을 개발하는 팹리스 반도체 회사로, 다양한 산업 분야에 블루투스 AoA 개발 키트를 제공하여 향상된 위치 기반 애플리케이션을 위한 실내 위치 시스템을 활용할 수 있도록 지원한다. 코어HW는 10cm 수준에서 매우 정확한 위치 기능을 제공하는 다양한 폼 팩터의 블루투스 LE 지원 안테나 어레이 보드를 설계 및 공급한다.

파트너십에 자세한 내용은 여기서 확인할 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy