ON Semiconductor Introduces Two New Series of Power Factor Corrected Ac-Dc Drivers for LED Lighting Applications

2014년 12월 18일 -

Share

고역률 기능의 싱글 스테이지 솔루션 및 150W급까지의 투 스테이지 솔루션으로 제품군 확대















Power Factor Corrected Quasi-Resonant Primary Side Current Mode Controller for LED Lighting.

2014년 12월 18일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 고성능 LED 조명 애플리케이션을 위한 PFC(power factor corrected) 오프라인 AC-DC 드라이버 시리즈 2종을 출시했다고 밝혔다. NCL3008x 제품군을 확장한 NCL30085, NCL30086, NCL30088는 고역률을 요구하는 최고 60W까지 수행 가능한 싱글 스테이지가 설계 가능하다. NCL30030은 낮은 광학 리플과 광범위한 LED 순방향 전압 변화를 요구하는 고출력(최고 150W까지) 투 스테이지 토폴로지를 지원하는 기존 솔루션을 확대한 것이다.

온세미컨덕터의 Ac-Dc 전력변환 사업부 선임 이사인 셰인 칠튼(Shane Chilton)은 “이번에 출시된 안정적인 기능의 소형 신제품 PFC 컨트롤러는 LED 램프와 드라이버 시장에서 필수적인 고성능 솔루션 요구에 부합한다”며 “이러한 솔루션은 당사의 독자적인 아키텍처에 기반한 것으로 정밀한 전류 레귤레이션을 제공한다. 이를 통해 LED 조명 설계의 제어를 더욱 유연하고도 확실하게 할 수 있게 된다”고 말했

NCL30085, NCL30086 and NCL30088은 PFC 제어 알고리즘을 활용해 플라이백 벅 부스트와 SEPIC 토폴로지에 적합하도록 설계됐다. 공명방식 모드로 작동되는 이 소자들은 제품군과 부하 레벨 전반에 걸쳐 효율성을 최적화했다. 여기에 채택된 혁신적인 제어 방식은 오직 1차 측으로부터의 전류만을 정밀하게 레귤레이션한다. (일반적으로 2퍼센트 내)

비조광 NCL30088은 평균적인 LED 전류를 제어하는 단일 입력식 아날로그 및/혹은 PMW(펄스 폭 모듈레이션) 디밍을 지원하는 ‘스마트-디머블’ 기능의 제품 NCL30086으로 보완된다.

이 시리즈에는 또한 3 레벨로 (70퍼센트, 25퍼센트, 5퍼센트) 로그 단계를 디밍하는 NCL30085도 포함되어 있다. 그 결과 이 제품은 AC 스위치 온 오프를 토글링해 컨트롤러에 신호를 주고 LED 전류 포인트를 낮춘다. 사용자 설정 전류 열 폴드백 공학 사양을 지닌 3종의 소자 모두 과열을 방지하며 조명 제품이 보다 긴 수명을 보장하도록 제조사를 지원한다.

NCL30085와 NCL30088은 SOIC-8 패키지로 제공되며 NCL30086은 SOIC-10 패키지로 제공된다. 이들 시리즈의 가격은 1만개 주문 시 개당 각각 0.35달러부터 시작된다.

NCL30030은 최고 150W의 중.고출력 LED 조명 애플리케이션에 최적화된 투 스테이지 PFC 컨트롤러 겸 공명 방식 플라이백 컨트롤러이다. 이 소자는 로우베이, 하이베이, 가로등과 같은 상업용 조명에 적합하다. 독자적인 멀티플라이어 아키텍처를 기반으로 한 이 NCL30030은 CrM (임계동작모드)에서 작동 시 저 고조파 왜곡과 완벽에 가까운 역률을 제공한다.

NCL30030은 고전압 공간확보를 위해 1핀이 제거된 SOIC−16 패키지로 제공되며 가격은 1만개 주문 시 개당 각각 0.65달러부터 시작된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.