ON Semiconductor Introduces Power Line Carrier Modem SoC for Rapid Growth Smart Metering and Building Automation Markets

2012년7월 2일 -

Share

e-미터링, 홈 오토메이션, 태양 에너지 및 조명 제어용 통신의 견고함과 융통성을 향상시키기 위해 ARM Cortex 프로세서로 혁신적인 기능을 제공하는 유연한 NCN49597

Power Line Carrier (PLC) Modem SoC.

2012년7월 2일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 e-미터링, 홈 오토메이션, 태양 에너지, 조명 제어와 같은 애플리케이션을 위한 새로운 PLC(power line carrier) 모뎀 SoC(system-on-chip)를 발표했다.

새로운 PLC 모뎀 패밀리의 첫번째 소자인 NCN49597는 낮은 전력의 32 비트 ARM Cortex M0 프로세서와 고정밀 아날로그 프론트 엔드가 결합되어 있다. 듀얼 4800-baud S-FSK(Spread Frequency Shift Keying) 채널 기술을 기반으로 가장 거친 환경에서 운영될 수 있도록 하기 위해 뛰어난 견고성과 신뢰성을 제공하는 한편 전력 효율성과 성능을 낼 수 있도록 최적화되었다.

NCN49597는 현재 가장 주도적인 IEC61334-5-1 표준에 완전히 호환되지만 이전 모델인 AMIS-49587과 핀-투-핀과의 기능 호환성도 유지하는 한편 커스터마이즈된 일반적인 빌딩 자동화 표준도 구현할 수 있다.

이 새로운 소자에는 여러가지 혁신적인 기능이 추가되었는데, 현장에서의 재 프로그래밍, 스마트 동기화, 자동 하프 보오 레이트(half baud rate) 탐지 같은 기능으로 통신의 견고성을 향상시키며 구현과 사용을 보다 간소화될 수 있게 하였다.

NCN49597은 CENELEC에 정의된 밴드 A 에서 D 까지의 캐리어 주파수를 프로그래머블하게 지원하며, 50Hz 나 60 Hz의 모든AC 전압에서 동작 가능하고, 이 제품이 적용될 어플리케이션에 적용될 수 있도록 확장된 DC 전압 동작 범위를 지원한다. 이는 하나의 소자로 모든 종류의 전력 그리드에 적용될 수 있다는 것을 의미한다. 10개의 다용도 입출력 포트(GPIO:general purpose inputs / outputs)를 활용하면 LCD와 미터링 IC 와 같은 주변 기기로 접속 할 수 있고, 스마트 플러그와 같이 어플리케이션에서 추가적인 마이크로컨트롤러가 필요할 경우도 대체해 줄 수 있게 된다. NCN49597는 오픈 소스 PLC 플랫폼 코드와 개발 환경이 함께 제공된다.

또한 온세미컨덕터는 고객들이 제품 시장 출시 시간을 빠르게 할 수 있도록 전력선 드라이버를 포함하는 PLC 통신 레퍼런스 디자인 킷을 제공한다. NCS5650은 유연한 4th order filter와 하나의 저항으로 전류 제한을 조정할 수 있는 2A의 고효율의 클래스 A/B 전력선 드라이버이다.

시장조사기관인 IHS iSuppli 산업 시장 조사는 스마트 전력 미터에서 산업별 반도체 매출액은 2012년에 5억5천9백6십만 달러에서 2015년까지 연간 11억 달러씩 증가할 것으로 전망했다. IHS iSuppli는 더 나아가 2012년에 2490만대, 2015년에 5730만대, 2017년에 6660만대의 스마트 전기 미터기가 설치될 것으로 전망했다.

온세미컨덕터의 산업 및 타이밍 제품 부문 부사장인 라이언 카메론(Ryan Cameron)은 “이 혁신적인 새로운 소자는 온세미컨덕터가 지난10년간 e-미터링 분야에서 쌓은 기술 경험을 기반으로 개발, 출시된 것으로 스마트 그리드 시장 부문의 중요하고 빠른 확장에 필수적인 통신 기능을 다양하고 강력하게 제공한다” 라며 “당사의 기존 소자들과의 호환성과 산업 표준을 완전히 준수하는 이 제품은 ARM Cortex M0 프로세서와 같이 검증된 기술을 사용함으로써 위험 부담없이 간단하게 채택될 것"이라 언급했다.

3.3 V 파워 서플라이로 작동하는 NCN49597는 125 º C에서 -40 º C에 이르는 동작 온도 범위를 지니며, 8mm X 8mm X 1mm의 QFN-52 패키지로 제공된다.

구매 정보

NCN49597가격은 2,500개 기준으로 개당 미화 4.99달러이며 현재 샘플 제공이 가능하다.생산 수량에 대한 예상 리드 타임은 현재 주문서 접수 후 8주~ 16주이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.