April 28, 2026

Share:

吉利展示搭载安森美 EliteSiC 电源技术的浩瀚超级电混系统

概要

安森美(onsemi)与吉利汽车集团进一步深化战略合作,加速下一代电动汽车的发展。此次合作将安森美 EliteSiC 碳化硅技术更深度地集成至吉利浩瀚-S超级电混架构。安森美EliteSiC技术支持更高电压的 900V 架构,提升系统能效,延长续航里程、缩短充电时间,为全球用户带来更快速、更可靠、更便捷的驾驶体验。

新闻要点

  • 安森美 EliteSiC 电源技术已集成至吉利浩瀚-S超级电混架构车型
  • 支持新一代 900V 电动汽车架构,实现更快充电、更长续航以及更稳定一致的整车性能
  • 双方合作将加速系统级设计与开发

中国上海,2026年4月25日 ——安森美(onsemi)与吉利汽车集团今日宣布,双方已达成更广泛的全球战略合作,旨在加速下一代纯电动及混动汽车的开发。此次合作将进一步深化安森美先进碳化硅(SiC)技术在吉利整车平台中的系统级集成,推动更高效、更快速的电动车研发进程。

EliteSiC技术集成至吉利浩瀚超级电混系统

在本次合作框架下,吉利展示了SEP浩瀚超级电混系统,该系统电驱核心采用了安森美 EliteSiC 功率技术。新一代车型可充分发挥高电压架构优势,实现更快的加速性能、更长的续航里程,以及显著缩短的充电时间。

通过实现更高的功率密度,安森美的技术支持在更小、更轻量化的系统中集成更强性能,从而改善整车动态性能并优化车内空间。同时,增强的热性能有助于车辆在高负载工况下保持稳定输出,提升长期可靠性。这些优势共同转化为更加灵敏、高效、精致的驾驶体验,让驾驶者享受到起步更快、动力输出更顺畅,同时减少充电等待时间、实现更长续航。

为什么 900V 架构对电动车未来至关重要

转向900V 整车架构的核心意义在于更高效地传输电能。在更高电压下,整车可在更低的热损耗和能量损耗情况下输出更大的功率,这会直接带来驾驶者的体验优势,例如更快的充电速度、更长的行驶里程,以及更强劲、更稳定的性能表现。安森美 EliteSiC 解决方案正是通过在更高电压条件下实现更高能效率与可靠性,助力下一代电动汽车在速度、便利性和驾驶体验上,真正达到消费者的预期。

塑造电动车平台设计的新阶段

“电动车市场正进入一个由更高电压架构和日益复杂的系统所驱动的新阶段。我们与吉利扩大的合作,体现了整车厂与半导体合作伙伴正在更紧密、更早期地开展协作,以共同塑造关键的整车设计决策。通过携手合作,我们正在赋能电动车实现更高的能效和性能。”

—— 安森美总裁兼首席执行官Hassane El‑Khoury

“随着电气化战略的推进,我们与技术合作伙伴之间更紧密的协同变得愈发关键。将安森美技术广泛集成至我们的浩瀚超级电混系统,正是双方深化合作的具体体现。安森美作为关键的系统级合作伙伴,使我们在平台设计与工程执行层面实现了更紧密的协同,从而支持我们向全球客户交付高性能、高能效的电动汽车。”

—— 吉利汽车集团首席执行官CEO淦家阅

为驾驶者带来的切实价值

此次深化合作将直接转化为驾驶者的实际体验益处,包括:

  • 更低能耗带来更长续航里程
  • 高电压架构支持更快充电速度
  • 更高功率密度带来更强加速和性能
  • 更优热管理提升系统可靠性与耐久性
  • 更高效电力传输带来更平顺的驾驶体验

随着电动车平台系统日益复杂,汽车制造商愈发重视早期系统级决策,因为这些决策关系到能效、可靠性、可扩展性及长期性能。安森美与吉利的深化合作,正体现了这一行业趋势,将半导体创新置于整车设计的前沿,赋能新一代兼具性能、能效与日常实用性的电动汽车。