ON Semiconductor Introduces High-Performance CMOS Global Shutter Image Sensor for Machine Vision and Mixed Reality Applications

AR0234CS, 높은 다이내믹 레인지 및 혁신적인 픽셀 디자인으로 120fps의 고선명 이미지 제공

서울, 2020년 10월 8일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 글로벌 셔터 기술을 지원하는 AR0234CS 2.3 Mp CMOS 이미지 센서를 선보였다. 고성능 센서인 AR0234CS는 머신비전 카메라, 증강현실(AR)·가상현실(VR)·혼합현실(MR) 헤드셋, 자율이동로봇(AMRs), 바코드 리더 등의 다양한 용도로 설계됐다.

AR0234CS는 초당 120 프레임(fps)의 성능으로 1080p 해상도의 비디오와 단일 프레임을 캡처할 수 있다. 해당 제품은 업계 최고 수준의 셔터 효율성을 제공하며, 고속 장면에서 프레임-투-프레임 왜곡을 최소화하고 다른 이미지 센서에서 나타나는 아티팩트 현상을 줄여 맑고 선명한 이미지를 연출한다.

AR0234CS의 혁신적인 픽셀 아키텍처는 어두운 밤부터 밝은 햇빛에 이르기까지 빛의 조건을 지원하는 데 필요한 다이내믹 레인지를 제공한다. 이는 낮은 소음과 개선된 저조도 대응 기능을 지원해 소비자, 상업 및 산업 사물인터넷(IoT) 등의 애플리케이션에 적합하고, 운영 온도 범위가 확장돼 까다로운 실외 조건에도 적절하게 활용될 수 있다.

온세미컨덕터 산업 소비자 센서 부서(ICSD) 부사장 겸 총괄 책임자인 지안루카 콜리(Gianluca Colli)는 "더 많은 제조업체가 비전 기반의 전문가 시스템으로 자동화되면서, 고품질 이미지 센싱에 대한 수요가 높아지고 있다. 이러한 요구에 부합하기 위해서는 이미지 센서의 크기, 성능, 전력을 최적화해야 한다. 온세미컨덕터는 AR0234CS을 통해 해당 요구를 인지하고, 대응하는 최초의 제조업체다”고 말했다.

이 외에도 AR0234CS은 온-칩 히스토그램, 자동 노출 제어와 5x5 통계 엔진을 통한 프로그래밍 가능한 관심 영역(regions of interest), 완전 통합된 스트로브 조명 제어, 유연한 행과 열 스킵모드, 수평 및 수직 미러링, 윈도잉, 픽셀 바이닝 등의 고급 기능을 제공한다.

또한, AR0234CS는 AP1302 이미지 신호 프로세서(ISP)와 함께 빠르게 설계 및 개발할 수 있는 종합적인 카메라 시스템을 제공해 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원한다. 시스템 설계자는 DevSuite 소프트웨어에 액세스해 기능 및 성능을 평가하고, 센서를 구성 및 튜닝하며 추가 이미지 처리에 사용할 수 있는 레디-메이드 출력을 제공할 수 있다.

AR0234CS는 0도 또는 28도의 CRA를 지원하고, 모노와 칼라 버전으로 제공된다. 현재 시제품과 개발 하드웨어는 온세미컨덕터 판매 지원 담당자와 공식 대리점을 통해 제공된다.

추가자료

  • AR0234CS CMOS 이미지 센서
  • AP1302 이미지 신호 프로세서(ISP)
  • DevSuite 소프트웨어
  • 이미지 센서 및 프로세서
  • 산업 IoT를 혁신하는 로봇 자동화 머신비전 (영상)
  • 사물인터넷(IoT) 솔루션
  • 온세미컨덕터에 대하여
    에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

    # # #

    ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.