ON Semiconductor Expands Very Low Iq LDO family for Automotive Applications

- 파워 온 리셋 기능의 AEC-Q100 인증 받은 LDO - 대기 전류(Iq)를 22 μA로 낮추면서 보호 기능 내장 - 매우 낮은 점화 차단 전류를 요하는 자동차 모듈에 적합 -

2008년 8월 26일, 서울 – 파워 솔루션 분야의 선두업체인 온세미컨덕터 (지사장 xxx)가 낮은 점화 차단 전류를 요하는 자동차 전자 모듈용 로우 드롭아웃 (LDO) 선형 전압 레귤레이터 제품군을 확대했다. AEC-Q100인증을 받은NCV86xx 시리즈 LDO는 폭넓은 온도 범위에서 동작하며 온 보드 기능을22µA까지의 매우 낮은 정형 대기전류 (Iq)와 함께 제공하는 특징을 지닌다.

3.3V에서 5.0V에 이르는 정확한 출력 전압과350mA까지의 최대 출력 전류를 제공하는 LDO는 낮은 Iq 배터리와 연결되며 온 보드 보호 기능 외에도 파워 온 리셋과 지연 시간 선택 기능을 가지고 있다. LDO는 차체 점화가 차단되었을 경우에도 전류에 대해 엄격한 기준치를 유지해야 하는 자동차 시스템 파워 모듈에 적합하다. 디자이너들은 모듈의 레귤레이션 부분 대기 전류를 최소화하기 위해 LDO를 이용함으로써 더 많은 전류를 마이크로프로세서, CAN 및 LIN 네트워크 컴포넌트와 같은 높은 레벨의 소자에 배치할 수 있다.

NCV8660 및 NCV8665 제품군은 3.3V에서 5.0V까지의 정확한 출력 전압 및 150mA까지의 출력 전류를 지닌다. 이 두 제품군의 소자들은 파워 온 리셋 및 지연 시간 선택 기능을 특징으로 하며 정형 대기 전류는 각각 28 µA 및 30 µA이다. NCV8664 시리즈는 150mA의 출력 전류를 제공하는 새 제품으로서 22 µA 의 정형 Iq로 3.3V나 5.0V로 조절 가능한 출력 전압 설계에 적합하며 집적 파워 온 리셋 기능이 필요 없다.

350 mA까지의 출력 전류를 요하는 애플리케이션용인 NCV8674 및 NCV8675 제품군은 3.3V에서 5.0V의 출력 옵션을 지니며 각각 27 μA 및34 µA의 대기 전류를 갖고 있다. NCV8675는 파워 온 리셋 기능을 포함하며 다양한 리셋 지연 시간을 선택적으로 제공한다.

±2.0%의 출력 전압 정확도를 자랑하는 이 소자들은 다양한 온 보드 보호 기능을 갖는다. NCV8664, NCV8665, NCV8674 및 NCV8675는 역 배터리, 회로 단락 및 과열 보호 기능을, NCV8660은 내부 회로 단락 및 열 셧다운 기능을 제공한다. 이 LDO들은 중간 변환이나 보호 소자를 추가 하지 않고도 직접 배터리 연결 시 발생하는 입력 전압 과도 전류를 유지한다. 동작 전압의 폭은 -40ºC에서 150°C로 다른 낮은Iq LDO제품에 비해 확연히 넓다.

가격 및 제품 발주
NCV8660 LDO는 DPAK-5 및 SOIC-8 패키지로 제공되며 가격은 2,500개 기준으로 개당 $1.24-1.38이다. NCV8664 소자는 SOT-223, DPAK-4 및 SOIC-8 패키지로 제공되며 가격은 4,000개 기준으로 개당 $0.90-1.25이다. NCV8665는 D2PAK-5 패키지로 제공되며 가격은 800개 기준으로 개당 $1.48이다. NCV8674 및 NCV8675는 각각 D2PAK-3 및 D2PAK-5 패키지로 제공되며 가격은 800개 기준으로 각각 $1.54 및 $1.70이다. 더 자세한 정보는 www.onsemi.com에 있다.

ON Semiconductor에 대하여
세계적인 배급망과 강력한 제품 포트폴리오를 갖춘 ON Semiconductor는 전원, 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비자용 제품, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장에서 고객들이 가장 선호하는 효율적인 전원 솔루션 공급업체입니다. 본사의 광범위한 포트폴리오에는 전원, 아날로그, DSP, 혼합 신호, 고급 로직, 클락 관리, 표준 컴포넌트 장비(standard component devices)와 같은 제품을 포함합니다. 본사는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에 걸친 주요 시장에서 제조 공장, 판매점, 디자인 센터를 운영하고 있습니다. 더 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에 방문하시기 바랍니다.

# # #

ON Semiconductor와 그 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 나타나는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 신제품 출시 뉴스에서 본사 웹 사이트를 소개하지만, 이러한 웹사이트 정보는 본 문서에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.