ON Semiconductor Expands Serial EEPROM Portfolio

자동차, 의료 및 기타 전자제품을 위한 새 고밀도 소자를 다수 발표

EEPROM Memory CAT24M01 image

2011년 6월 29일 – 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터 (한국, 동남아 지역 부사장: ONNN)가 자동차, 의료, 및 기타 전자제품용 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)소자 신제품들을 출시했다.

이 EEPROM은 1.8 볼트 (V)에서 5.5 V 공급 전압 범위를 가진 512 킬로비트(kb) CAT24C512와 1 메가비트(Mb) CAT24M01가 포함된다. CAT24C512 와 CAT24M01는 각각 256바이트와 128 바이트 페이지 라이트 버퍼를 사용한다. 두 소자 모두 Standard 100 kHz, Fast 400 kHz, 그리고 Fast-Plus 1 MHz 시리얼 I2C 프로토콜을 지원한다. 이 소자들은 온세미컨덕터의 그래샴(Gresham) 파운드리 공장의 0.18 µm 저전압 CMOS 공정 라인에서 생산된다.

온세미컨덕터는 AEC-Q100 인증을 받은 자동차 설계용EEPROM제품군도 발표했다. 이 소자는 2.5V에서 5.5V의 입력 전원을 지원하고, Standard 와 Fast I2C 프로토콜을 지원한다. 2 kb의 CAV24C02, 4 kb 의CAV24C04, 8 kb 의 CAV24C08와 16 kb의 CAV24C16는 16 바이트 페이지 라이트 버퍼를 지원하며 64 kb의 CAV24C64 와 32 kb의CAV24C32는 32 byte 페이지 라이트 버퍼를 지원 한다.

이 모든 EEPROM 소자들은 100년의 데이터 보유 기간을 가지며 1,000,000 번의 프로그램/삭제 사이클을 지원한다. 이 시리얼 EEPROM의 운영 온도 범위는 범위는 −40 ⁰C 에서 +125 ⁰C이다.

I2C 인터페이스 제품을 보완하기 위해 높은 용량 제품과 SPI 인터페이스를 지닌 자동차용 소자 등 더 많은 제품들이 올 하반기에 포트폴리오로 추가될 예정이다.

온세미컨덕터의 EEPROM 제품 마케팅 디렉터인 데브 나이르(Dev Nair)는 “미국 오레곤주 그래샴 소재의 공장은 최첨단 자체설비 기술로 안정된 EEPROM 제품 공급망을 제공한다.” 며 “당사는 고 용량 제품과 자동차용으로 인증된 I2C EEPROM을 다양한 고객사들에게 제공할 수 있게 되어 기쁘게 생각하며 특히 올 하반기 이후 SPI EEPROM으로 제품 포트폴리오를 보다 확장할 수 있을 것으로 기대한다” 고 언급했다.

구매 정보

CAT24C512와 CAT24M01는 RoHS 와 납규제 요건을 준수하며 SOIC-8, TSSOP-8, PDIP-8 패키지로 제공되며 가격은 10,000개를 기준으로 각각 개당 $0.90와 $1.50 이다. CAV24C02, CAV24C04, CAV24C08, CAV24C16, CAV24C32과 CAV24C64도 RoHS 와 납규제 요건을 준수하며 TSSOP-8와 SOIC-8 패키지로 제공되며 가격은 개당 $0.27에서 $0.67 사이이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy