ON Semiconductor Expands Leading ESD Protection Technology into Industry’s Smallest Package for Use in Portable Electronics Applications

2009년 6월 19일, 서울 –

Share

보호소자인 ESD11N과 ESD11B를 초소형 0201 DSN-2 패키지로 공급하여 70%에 이르는 보드 공간 절약 효과 및 업계 최상의 클램핑 전압 제공

ESD protection devices offered in the ultra-small 0201 DSN-2 package reduce required board space by 70 percent and deliver the industry’s best clamping voltage

2009년 6월 19일, 서울 – 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 제공하는 온세미컨덕터(지사장: 이종덕)가 초소형 0201 듀얼 실리콘 노-리드(DSN-2) 패키지로 제공되는 ESD 보호 소자 2종을 새롭게 출시했다. 크기가 단지 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm에 불과한 이 DSN 타입 패키지는 실리콘용 패키지 영역을 100% 활용함으로써 기존의 플라스틱 몰드 패키지 제품에 비해 우수한 공간적 이점을 제공한다.

새로운 패키지로 제공되는 온세미컨덕터의 첫 번째 제품은 ESD11N5.0ST5GESD11B5.0ST5G로, 고성능 ESD 보호제품의 포트폴리오를 확장시킨 것이다. ESD 보호제품의 포트폴리오를 업계 최소형 패키지로 확장함으로써 온세미컨덕터는 보드 공간이 극도로 제한적인 휴대폰, MP3, PDA, 디지털 카메라 같은 휴대용 애플리케이션에서 데이터 라인을 보호하는데 이상적인 소자를 제공할 수 있게 되었다.

ESD11N와 ESD11B는 온세미컨덕터 고유 ESD 보호 기술의 차세대 제품으로서 최상의 클램핑 전압을 제공한다. 업계 최저 클램핑 전압과 최소 패키지를 결합하여 다른 제품과 비교할 수 없는 우수한 ESD 보호 옵션을 제공하고 있다.

작아진 제품 크기와 양방향 1-channel을 특성으로 다양한 사용성과 PCB 패턴 설계의 용이함을 제공하므로 공간제약을 받는 다양한 애플리케이션에 적합하게 적용된다. 크기가 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3mm 에 불과한 새로운 0201 DSN-2 패키지는 업계에서 널리 사용되고 있는 SOD-923 (0402으로도 알려짐) 패키지와 비교해 3배 이상으로 보드 공간을 절약한다.

0.6 pF를 갖는 ESD11N은 낮은 커패시터를 갖고도 클램핑 성능을 향상시킨 온세미컨덕터 고유의 통합 ESD 기술을 활용한다. 고속 데이터 라인의 신호 무결성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 낮은 커패시터값을 갖고 있어 USB2.0와 HDMI 같은 애플리케이션에 이상적이다. 또한 ESD11N은 3GHz까지의 주파수대역에서 삽입 손실(Insertion loss)을 0.5 데시벨(dB) 이하로 유지하는 동시에 전압 및 주파수에 대해 뛰어난 용량 선형성을 제공하므로 고주파 안테나 라인용으로 뛰어난 보호제품이다.

15 pF를 갖는 ESD11B는 온세미컨덕터의 낮은 클램핑 ESD 보호 기술을 새로운 0201 DSN-2 패키지로 확대시킨 것이다. 이 제품은 또한 제한된 공간에서 까다로운 보드 설계를 해야 하는 저속 데이터 라인이나 범용의 회로에 대해 보호 옵션을 제공한다.

새로운 ESD 제품 2종은 IEC61000-4-2 접속 표준인 8KV의 ESD 파형을 나노세컨(nanosecond)만에 10V 아래로 클램핑한다. 업계를 선도하는 이 클램프 전압 성능은 대부분의 민감한 집적 회로에 대한 보호 기능을 확실하게 보장한다.

온세미컨덕터 보호 및 제어 사업부의 총괄 매니저 겸 디렉터인 게리 스트레이커(Gary Straker)는 “고객사들이 점점 줄어드는 설계 공간에서의 ESD 보호 성능 향상 문제로 어려움을 겪음에 따라 당사는 공간 절약형의 0201 DSN-2 패키지 형태로 혁신적인 새로운 보호 소자를 제공하고 있다”고 말하면서 “이러한 업계를 앞서가는 보호 기술을 혁신적인 패키지 설계에 통합함으로써 보호 성능에 대한 업계의 수요 증가에 대처하려는 당사의 타깃 솔루션 개발 전략을 잘 보여주게 되었다”라고 언급했다.

패키징 및 가격 정보

0201 DSN-2 패키지로 제공되는 ESD11N5.0ST5G는 10,000개 구매 기준으로 개당 가격이 $0.098이다. 0201 DSN-2 로 제공되는 ESD11B5.0ST5G는 10,000개 기준으로 개당 $0.039이다.

온세미컨덕터는 또한 이번 달 말 출시 예정으로 0201 DSN-2 패키지의 쇼트키 다이오드를 개발 중이다.

보다 자세한 기술 정보는 https://www.onsemi.com/circuitprotection 또는 Lon Robinson(lon.robinson@onsemi.com)을 통해 얻을 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
전 세계적인 배급 네트워크와 강력한 제품 포트폴리오를 가진 온세미컨덕터(NASDAQ: ONNN)는 파워 서플라이, 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비 가전제품, 의료, 산업, 휴대폰, 군사/항공 시장에 고효율, 고성능 실리콘 제품을 제공하고 있습니다. 아리조나주 피닉스에 본사를 둔 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 네트워크를 운영하고 있습니다. 더 자세한 정보는https://www.onsemi.com을 통해 얻을 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.