ON Semiconductor Expands its Automotive LDO Voltage Regulator Portfolio with Five New Integrated Devices

2011년 7월 25 일 –

Share

자동차 애플리케이션에 에너지 효율, 공간 절약을 통해 낮은 대기 전류와 통합된 기능성을 제공하는 LDO 전압 레귤레이터

New very low and ultra low-dropout (LDO) linear voltage regulators

2011년 7월 25 일 – 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(한국, 동남아 지역 부사장: ONNN)가 카메라 모듈, 계기판, 차체와 섀시와 같은 다양한 범주의 자동차 애플리케이션을 다루기 위한 다섯 개의 매우 낮은 초저 LDO (low-dropout) 선형 전압 레귤레이터를 발표했다. 이 새 소자들은 점화 스위치를 끌 때 매우 낮은 대기 전류를 내야 하는 자동차 제조사들의 최신 요구에 부합하는 공간 절약 집적 솔루션으로 150밀리암페어 (mA)의 출력 전류를 제공한다.

  • NCV8667 – 이네이블, 리셋, 조기 경보 기능을 가진 매우 낮은 Iq 레귤레이터
  • NCV8668 – 윈도우 와치독, 이네이블, 리셋 기능을 지닌 매우 낮은 Iq 레귤레이터
  • NCV8669 – 리셋, 딜레이, 조기 경보 기능을 지닌 매우 낮은 Iq 레귤레이터
  • NCV8768 – 리셋, 딜레이, 조기 경보 기능을 지닌 초저 Iq 레귤레이터
  • NCV8769 - 리셋, 조기 경보 기능을 지닌 초저 Iq 레귤레이터

온세미컨덕터의 짐 알버너즈 (Jim Alvernaz) 자동차 제품 그룹 디렉터는 “온세미컨덕터의 핵심 최종 시장인 자동차 분야에서 당사는 에너지 효율적인 솔루션으로 배기가스 감소를 도우며 고객들로부터의 최신 요구에 부합하는 집적 소자 포트폴리오를 다양하게 구축해왔다” 라며 “이러한 새 LDO 선형 전압 레귤레이터는 당사가 빠르게 움직이는 자동차 시장 분야에서 혁신적인 새 부품들을 제공하는 당사의 첫 시도이다” 라고 말했다.

애플리케이션이 배터리에 영구적으로 연결되는데 적합하도록 만들어주는 초저 Iq NCV8768 와 NCV8769 레귤레이터는 각각 31 µA 와 25 µA 의 전형적인 대기 전류를 특징으로 한다. NCV8768은 대기 전류를 1µA로 보다 낮추도록 하는 이네이블 기능과 역 전류 방지를 특징으로 한다. 두 소자 모두 전류 제한 및 써멀 셧다운 기능이 있다.

초저 Iq NCV8668는 38 µA의 대기 전류와 안전에 영향을 미칠 자동차 모듈의 중요한 요구 조건인 마이크로프로세스의 오동작을 탐지하는 통합된 윈도우 와치독 (양 사이드 탐지) 기능을 지닌다. 이 소자는 38 µA의 대기 전류를 특징으로 매우 안정적인 성능을 제공하는 동시에 최소 숫자의 외장 부품을 요구해 전반적인 솔루션 비용을 줄임으로써 보드의 공간을 절약한다. 다른 NCV8668의 기능으로는 리셋, 프로그래머블 딜레이 시간, 이네이블 등이 있다.

초저 Iq NCV8667과 NCV8669은 NCV8667이 이네이블 핀을 포함하고 있는 것을 제외하고 모두 동일하다. 사용자 조정이 가능한 조기 경보 임계값 옵션을 사용하면 소자의 lq는 티피컬 28 μA로 저하된다. 이 소자는 극도로 낮은 대기 전류가 요구되는 애플리케이션에서 온세미컨덕터의 NCV4269(A)를 대체하는 것이 된다. 두 소자 모두 단 42 µA 티피컬의 대기 전류만을 허용하며 내장 리셋, 딜레이 및 조기 경보 기능을 가진 NCV8667와 NCV8669는 전압 모니터링 업무 범주에서 이상적인 통합 솔루션을 제공한다.

구매 정보
다섯 개의 모든 소자들은 AEC Q100 인증을 받았으며 PPAP (Production Part Approval Process)로 제공된다. NCV876과 NCV8769는 무연의 RoHS 호환 SOIC-14 패키지로 제공되며 가격은 2,500개 기준으로 개당 $1.16 - $1.32 사이이다. NCV8667, NCV8668과 NCV8669은 무연의 RoHS 호환 SOIC-8과 SOIC-14 패키지로 제공되며 가격은 2,500개 기준으로 개당 $0.82 - $1.20 사이이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.