ON Semiconductor Expands into High Performance, High Density Power Integrated Module (PIM) Market

신뢰도 있는 작동과 시스템 개발의 단순화를 유지하면서 전력 효율을 높이는 솔루션















High Performance, High Density Power Integrated Modules

2015년 5월 20일 – 에너지 효율 혁신을 선도하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON; www.onsemi.com)가 무선전원장치 (UPS), 산업용 VFD (variable frequency drive) 를 비롯해 솔라 인버터 애플리케이션에 필요한 고성능 최신 80암페어 파워 집적 모듈 (Power Integrated Module; PIM)을 출시했다.

강력한 초고속 고속 회복 다이오드와 함께 온세미컨덕터 소유의 Trench Field Stop II 기술을 채택한 NXH80T120L2Q0PG PIM 모듈은 1200 볼트, 80 암페어 하프 브릿지, 600볼트 50 암페어 중성 클램프 T-타입 토폴로지에서 98%이상의 효율을 달성한다.

구성 가능한 패키지 플랫폼은 특허 받은 프레스핏 핀과 함께 고전력 구리 직접 접합 (Direct-bonded-copper) 회로기판 기술을 채용해 고객사들에게 고효율, 고 신뢰성의 파워 모듈 솔루션을 제공한다.

온세미컨덕터는 30년 이상의 오토모티브 점화 IGBT 및 인텔리전트 파워 모듈 (IPM) 개발의 경험을 기반으로 PIM 시장에 진출했다. NXH80T120L2Q0PG PIM은 온세미컨덕터의 다양한 패키징 전문 기술을 채용했으며, 175°C 의 접합온도를 확실히 지켜야 하는 높은 산업표준을 완벽히 충족시킨다. 온세미컨덕터의 모듈 솔루션은 실리콘뿐 아니라 패키징을 완전히 커버하는 공급망을 통해 고품질을 보장하며 고객사들에게 합리적인 가격으로 제공된다.

온세미컨덕터 파워 소자 제품의 부사장 겸 총괄 매니저인 폴 레오나르드 (Paul Leonard)는 “파워 집적 모듈은 더 높은 파워 산업용 및 오토모티브 시장으로의 진출을 계획하는 당사의 ‘파워 비전’에 필수적인 선택"이라며 “이 새로운 강력 파워 모듈 플랫폼을 통해 고객사들이 요구하는 고효율, 고밀도 파워 솔루션의 필요를 완벽히 충족시키는 파워 소자 및 모듈 솔루션 포트폴리오를 제공하게 되었다"고 설명했다.

구매 정보

NXH80T120L2Q0PG는 Q0PACK 패키지 (65.9mm x 32.5 mm x 11.75mm)로 제공된다. 가격은 1,000개 기준으로 개당 $30.00부터 시작한다.

PCIM 2015의 온세미컨덕터 부스 - Hall 9, Stand 559

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.