ON Semiconductor Expands Energy Efficient Solutions for Home Electronics with New Series of High Performance PWM Controllers

2011년 3월 14일, 서울 -

Share

스마트 미터 , 홈오피스와 가전, 주거 및 상업용 LED 조명에 사용되는 전원 관리 솔루션 발표

NCP1234 and NCP1236 family of fixed frequency pulse width modulation (PWM) current mode controllers

2011년 3월 14일, 서울 - 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN, 한국 및 동남아시아 지역 부사장: 전성혁)는 고정 주파수 펄스 폭 변조 전류 모드 컨트롤러 (fixed frequency pulse width modulation (PWM) current mode controllers)제품군인 NCP1234와 NCP1236 제품을 선보이며 가전용 ac-dc 전원 솔루션의 포트폴리오를 확장했다. 이 솔루션들은 랩탑/노트북 컴퓨터, LCD 디스플레이, 프린터와 가정용 소비 가전제품의 ac-dc 어답터에 적용된다.

NCP1234NCP1236 제품군은 필수적인 풋프린트와 보드 공간을 최소화하면서 고성능 오프라인 파워 서플라이들이 시스템으로 들어가도록 설계된다. 고압 공정 기술을 활용한 이 제품들은 과전력 보상, 입력전압 감지(NCP1236에만 해당) 및 램프 보상과 같은 여러 기능을 전력 손실의 증가나 외부 부품의 추가 없이 집적한다. 고압 동적 자체 공급 (High voltage Dynamic Self-Supply :DSS) 기술은 기동 저항의 필요성을 제거해서 라인 전압에 직접 연결할 수 있도록 해준다. 이 기술은 자동으로 부하가 적을 때 스킵 모드에 들어가기 전에 주파수를 줄이는 이 제품들의 특성과 결합되어 전체 부하 범위에 걸쳐서 최대한의 효율성을 제공하도록 한다.

온세미컨덕터의 AC-DC 제품 그룹의 디렉터인 셰인 칠튼(Shane Chilton)은 “이 컨트롤러는 부하가 많거나 무부하의 조건을 위해 높은 효율과 낮은 소비 전력이 요구되는 전원 공급 장치 설계의 과제를 다루는데 최적화되어 있다” 고 말하며 “이 새 소자는 설계 기술자들에게 보드 사이즈를 줄이고 효율성을 높이는 장점을 제공한다. 고집적과 추가적인 개별 부품의 필요성 최소화를 통해 전반적인 솔루션 비용은 낮추고 전원 밀도 솔루션을 높이는 것이 가능했다” 고 강조했다.

구매 정보
NCP1234와 NCP1236은 보호 동작시 자동 복구 혹은 소자의 래치 오프 (latch off ) 옵션을 가진 65 kHz 혹은 100 kHz의 두 주파수 옵션으로 제공된다. SOIC-7 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 기준으로 개당 $0.35이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.