ON Semiconductor Drives Power Efficiency and Protection in Portable and Consumer Electronics with New High Performance Devices

2012년 11월 21일-

Share

고 집적, 저전력, 다기능 제품으로 배터리 구동, 노이즈 감지, 공간절약형 설계를 가능케 해











2012년 11월 21일- 에너지 효율적 혁신 기술을 선도하는 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 휴대용과 소비가전 제품에 고집적, 저전력, 다기능의 솔루션 포트폴리오를 확대해 휴대용과 소비재 기기에 더욱 광범위하게 전력 보존 기능을 제공한다.

온세미컨덕터는 저 전압 드라이브 스위칭을 위한 두 개의 싱글 채널 MOSFET을 선보였다. 신제품 MCH3383 P-채널 MOSFET은 69mΩ의 온스테이트 저항(RDS(ON))을 가진 12볼트의 drain-to-source 전압(VDSS) 과 3.5암페어의 드레인 전류(ID)를 특징으로 하며 MCH3484 N-채널 MOSFET은 20볼트의 Drain-to-source 전압, 4.5암페어의 드레인 전류와 330mΩ의 온스테이트 저항을 가진다.

NCP4545, NCP45520/21, NCP45524/25 은 온세미컨덕터의 효율적인 전력 도메인 스위칭을 위한 혁신적인 부하 관리 솔루션으로 초박막의 에코 SWITCH 시리즈의 신제품이다. 이 소자들은 조절 가능한 슬루레이트 제어를 통해 각각의 소프트 스타트가 가능하며 충전 펌프를 더한 저 RDS(ON) 전력 MOSFET을 집적한 것이다. 이 제품들은 노트북/태블릿 컴퓨터, 휴대용 의료 장비, 기업용 컴퓨팅 시스템, 핫스와프 기기, 주변 포트, 텔레콤, 산업용 설비 등 다양한 휴대용 기기에 적합하다.

NCP333, NCP334, NCP335, NCP336, NCP337 은 새로이 도입된 저비용의 초박막, 고성능 부하 스위치들이다. 1.2볼트에서 5.5볼트의 입력 전압 범위를 카바하는 MOSFET 기반의 이 소자들은 각각 출력 레일상의 잔류 전압을 제거하는 내장형 출력 방전로를 갖는다. 이 제품들은 휴대폰, 노트북/태블릿 컴퓨터, 디지털 카메라에 최적화됐다.

NCP702, NCP703, NCP729 은 2.0볼트에서 5.5볼트의 입력 전압 범위에 초저 대기 전류와 내장형 열 차단 메커니즘을 가진 저 드롭아웃(LDO) 리니어 전압 레귤레이터이다. 이 소자들의 우수한 성능 특성은 위상 고정 루프, 발진기, 주파수 합성 발진기, 저소음 증폭기와 같은 신호 무결점이 유지되어야 하는 곳의 소음 감지 애플리케이션에 고도로 최적화된다. 이 소자들은 휴대용 의료 장비는 물론 스마트폰, 디지털 카메라, 태블릿 컴퓨터, 휴대용 DVD/미디어 플레이어, 무선 헤드셋, 와이파이 보드, 휴대용 GPS시스템에 특별히 적합하다.

온세미 컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미 컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com 을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.