ON Semiconductor Demonstrates Fully Integrated In-Cabin Monitoring System at AutoSens Brussels with Ambarella and Eyeris

온세미컨덕터의 새로운 RGB-IR 이미지 센서, 암브렐라의 고급 RGB-IR 영상처리 SoC, 아이리스의 차량 내 모니터링 AI 소프트웨어를 탑재한 멀티 카메라 시스템 선보여

2019년 9월 18일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 현지시간 9월 17일부터 19일까지 벨기에 브뤼셀에서 열리는 오토센스 컨퍼런스(AutoSens Conference)에서 운전자 및 탑승자 모니터링 기능을 포함한 통합 차량 내부 모니터링 시스템을 선보인다고 밝혔다.

이번 시연에는 1메가픽셀(MP) 글로벌 셔터 AR0144AT 이미지 센서와 세 개의 2.3 MP RGB-IR 이미지 센서 등 온세미컨덕터의 다양한 센서 제품이 포함된다. 온세미컨덕터가 선보이는 멀티 카메라 시스템은 실시간으로 고품질 RGB-IR 영상을 처리하는 암바렐라(Ambarella)의 CV2AQ 시스템온칩(SoC)을 사용하고, 복잡한 신체정보 및 얼굴인식 분석, 탑승자 활동 모니터링, 물체 감지를 수행하는 아이리스(Eyeris)의 인공지능(AI) 소프트웨어를 탑재하고 있다.

운전자 및 탑승자 모니터링 애플리케이션은 직사광선부터 칠흑 같은 어둠에 이르는 다양한 조명 조건에서 이미지를 캡처 할 수 있는 기능을 필요로한다. 뛰어난 근적외선(NIR) 감도를 갖춘 RGB-IR CMOS 이미지 센서 기술은 3.0µm 픽셀 사이즈의 후면 조사(BSI)방식 및 3중 노출 방식의 HDR(High Dynamic Range)을 사용해 풀HD 1080p 해상도를 제공한다. RGB와 IR 빛 모두에 민감하게 반응하는 이 센서는 햇볕이 비추는 밝은 야외 광원에서는 칼라 이미지를, 근적외선(NIR) 조명으로는 흑백의 IR 이미지를 저장할수 있다.

온세미컨덕터 자동차 센서 사업부 부사장 겸 총괄 로스 즈타우(Ross Jatou)는 “현재 우리 고객들은 편의기능 뿐 아니라 어린이 보행자 감지와 같은 중요한 안전 시스템을 개발하고 있다. 온세미컨덕터의 광범위한 자동차 센서 제품 포트폴리오는 차량 내부 애플리케이션을 위한 이러한 차세대 기능을 제공하도록 설계됐다. 이 같은 차량 내 시스템의 성능을 최적화하고 시장 출시기간을 단축시키기 위해서는 센서, 프로세서 및 소프트웨어 업체 간의 긴밀한 협업이 필수적이다. 암바렐라 및 아이리스와 같은 업계 선도적인 기업들과 혁신적인 기능들을 시연할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”고 설명했다.

암바렐라 마케팅 부사장 크리스 데이(Chris Day)는 “온세미컨덕터 및 아이리스와의 협력을 통한 이번 시연은 업계 선도적인 기술을 보유한 기업들이 자동차 분야의 혁신을 위해 협력한 좋은 사례”라며, “CV2AQ SoC는 자사의 독점적인 CVflow DNN 엔진과 고성능 이미지 처리 기능을 결합한 것이다. 온세미컨덕터의 다양한 차량용 센서 포트폴리오와 아이리스의 모니터링 AI 기술을 통해 우리는 비전 기반 차량용 솔루션에 대해 증가하는 업계의 수요를 충족시킬 수 있는 시스템을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

아이리스 CEO 모달 알라우이(Modar Alaoui)는 “아이리스는 차량 내부 환경을 인지하는 애플리케이션을 위한 비전 기반 DNN와 관련해 광범위하면서도 우수한 포트폴리오를 보유하고 있다”며, “암바렐라 CV2AQ CVflow 엔진과 온세미컨덕터의 고성능 센서를 사용해 세 회사는 혁신적인 차량용 시스템을 구현했다”고 말했다.

9월 17일부터 19일까지 열리는 오토센스 컨퍼런스 방문자들은 온세미컨덕터 부스에서 관련 최신 데모를 관람할 수 있다. 또한, 온세미컨덕터의 자동차 센싱 부문 수석 이사 지오프 발류(Geoff Ballew)가 컨퍼런스 연사로 참석해 ‘주요 센서 유형에 따른 최첨단 센서의 과제와 요구사항에 대한 개요’에 대해 발표할 예정이다. 자세한 내용은 여기에서 확인해볼 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy