LED Driver Solutions from ON Semiconductor Add Intelligence to Connected Lighting

2021年6月22日(米国2021年6月21日発表):

Share

NCL31000とNCL31001により、可視光通信 (VLC) や屋内測位システムを搭載した スマート LED 照明器具を容易に開発可能

2021年6月22日(米国2021年6月21日発表): 高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ON )は、コネクテッド照明システムの性能を高めるために設計されたLED ドライバの新製品「NCL31000」と「NCL31001」を発表しました。この新製品を使用することで、光を使ったポジショニング技術と可視光通信(VLC)を備えた LED 照明器具の開発が可能になります。データインテリジェンスと正確なポジショニング(最大30cm)を追加することで、これらのソリューションは、スーパーマーケット、倉庫、病院、空港など様々な空間の照明に革命をもたらします。

NCL31000」は、オン・セミコンダクターの豊富なLEDドライバ・ファミリの新製品として、特に照明器具アプリケーション向けに設計されています。このデバイスの中核となるのは、高エネルギー効率の降圧型LEDドライバで、高帯域のアナログ調光とゼロ電流までの PWM 調光の両方をサポートしています。このドライバには、3V3 固定の DC-DC コンバーターと、さらに調整可能な DC-DC (2.5~24V) が内蔵されており、これらの DC-DC コンバーターは、センシングデバイスやマイクロコントローラなどのシステムコンポーネントの電源として使用できます。これらのパワーソリューションをドライバに統合することで、システム設計を劇的に簡素化し、効率を高めることができます。

正確なリニア調光により、可視光通信 (VLC) が可能になり、RF ベースのソリューションが使用できない多くの場所 (鉱山などの危険な空間や、病院や航空機内などの RF に敏感な場所) で、安全に実施できる屋内光ベースの測位システムの開発が可能になります。また、完全な暗闇まで 0.1% の精度で減光できるため、最小の減光設定でもゴーストライトが発生しません。高精度な診断機能は、10 ビットの ADC (Analog to Digital Converter) を内蔵することで、システムをさらに簡素化しています。ADC は、システムの電圧、電流、温度を測定し、LED とシステム全体の効率を監視し、異常を検出します。また、シリアル (I2C / SPI) インタフェースを介して、すべての診断データを外部 MCU に伝送し、インテリジェント照明システムの監視と制御を可能にします。NCL31000 のアーキテクチャにより、優れたEMI 性能を保証しており、テストでは CISPR15 / EN55015 の要件より 14dB 以上低い値を示しています。

オン・セミコンダクターは、NCL31000 のコンパニオン・ドライバとして 「NCL31001」 の提供も併せて発表しました。NCL31001 を追加することで、カラー制御を含む多弦照明アプリケーションをサポートするソリューションを実現します。NCL31001 は、DC-DC コンバーターを除き、NCL31000と同じ機能を備えており、重複を避けています。

オン・セミコンダクターで、インダストリアルソリューション担当バイスプレジデントを務めるミシェル・ドゥ・メイ(Michel De Mey)は、今回の新製品について次のように述べています。「LED照明器具のメーカーは、照明インテリジェンスの機能が、ユーザーの利便性を向上させ、運用コストやエネルギー消費を削減することを認識しており、照明インテリジェンスに対する需要が高まっています。NCL31000NCL31001 は、市場をリードする効率性と機能性に加えてインテリジェンスの機能をサポートすることで、スマート照明システムにさまざまな新しい可能性をもたらします」

この新製品のLEDドライバは、スマートなLED制御のための複数の接続オプション (Bluetooth® Low Energy および パワーオーバーイーサネット(Power over Ethernet、PoE) を備えたコネクテッド照明プラットフォームを含む、オン・セミコンダクターのコネクテッド照明ソリューションの包括的なポートフォリオの一部です。

NCL31000NCL31001 LEDドライバ、およびオン・セミコンダクターのその他のコネクテッド照明ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。

追加の情報と資料

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.