ON Semiconductor Announces Expansion of PureEdge™ Family of Single and Dual Frequency Crystal Oscillator Modules with LVDS Interface

Dispositivo

Share

Moduli oscillatori, a frequenza singola o doppia, offrono un'elevata precisione in generatori di clock LVDS e LVPECL da 2,5 V e 3,3 V

Single- and dual-frequency oscillator modules deliver high precision performance for LVDS and LVPECL 2.5 V and 3.3 V clock generation applications

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), fornitore globale leader di soluzioni al silicio ad elevate prestazioni ed energeticamente efficienti, ha esteso la famiglia PureEdge™ di moduli clock con oscillatori a cristallo (XO) ad alta precisione. I nuovi dispositivi offrono una stabilità totale di frequenza pari a ±50 parti per milione (ppm) e offrono le caratteristiche dei segnali di clock richieste nei sistemi LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) e LVPECL (Low-Voltage Positive Emitter Coupled Logic) di nuova generazione.

La serie NBXzzzzzz di moduli a singola o doppia frequenza sono dotati rispettivamente di uscite differenziali LVDS e LVPECL a bassissimo jitter e bassissimo rumore di fase. Le applicazioni comprendono il controllo in frequenza e alberi di clock di elevata precisione in apparecchiature per reti LAN e WAN ad alta velocità, stazioni di ricetrasmissione, sistemi di memorizzazione e avanzate piattaforme di calcolo.

Tutti i nuovi moduli impiegano un cristallo di elevato Q a bassa frequenza (modo fondamentale) e un multiplatore con anello ad aggancio di fase (PLL), producendo una frequenza molto precisa in uscita singola o doppia. Il jitter di fase tipico (valor quadratico medio) è di appena 0,5 picosecondi (ps) quando la banda laterale singola (SSB) in uscita è integrata tra 12 kilohertz (kHz) e 20 megahertz (MHz). Le frequenze disponibili per i moduli a frequenza singola sono: 161,13 MHz, 175,00 MHz, 187,50 MHz, 340,00 MHz, 425,00 MHz e 622,08 MHz. I moduli a frequenza doppia operano alle frequenze: 106,25 MHz/212,50 MHz, 125 MHz/250 MHz, 155,52 MHz/311,04 MHz, 156,25 MHz/312,50 MHz, 200,00 MHz/400,00 MHz. Di conseguenza, i progettisti possono selezionare i moduli più adatti in una vasta gamma di protocolli specifici tra cui Ethernet, Gigabit Ethernet, 1x e 2x FibreChannel, SATA, SONET/SDH e PCIe.

Dispositivo Frequenza di uscita (MHz) Stabilità totale di frequenza (+/-PPM) Tensione di alim. (V) Tecnologia interfaccia Applicazioni
NBXSPA008LNHTAG 161.1328 50 2.5 / 3.3 LVDS Reti, 10GE, 10G LAN,
NBXDPA012LNHTAG 106.25 / 212.50 50 2.5 / 3.3 LVDS Canali in fibra 1x 2x
NBXDPA015LNHTAG 200.00 / 400.00 50 2.5 / 3.3 LVDS Server, Reti, Host Bus Adapter
NBXDPA017LNHTAG 156.25 / 312.50 50 2.5 / 3.3 LVDS Ethernet, Reti
NBXDPA018LNHTAG 155.52 / 311.04 50 2.5 / 3.3 LVDS SONET, SDH, Telecom
NBXDPA019LNHTAG 125.00 / 250.00 50 2.5 / 3.3 LVDS PCIe, PCI, Informatica High-End, Reti
NBXSPA022LNHTAG 187.50 50 2.5 / 3.3 LVDS Ethernet Clock 12 Gb/s
NBXSBA024LNHTAG 622.08 50 2.5 / 3.3 LVPECL SONET OC-192, Telecom
NBXSBA025LNHTAG 425.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Canali in fibra 4x
NBXSBA030LNHTAG 175.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Reti, ASIC
NBXSBA031LNHTAG 340.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Reti, PON, Mixer

“Con una precisione elevata su un ampio range di condizioni operative, i nuovissimi moduli clock PureEdge di ON Semiconductor offrono la precisione e l'affidabilità richieste dai nuovi ed emergenti sistemi LVDS e LVPECL con struttura di clock ad albero”, afferma Ryan Cameron, responsabile ON Semiconductor per il settore prodotti industriali custom e sistemi di temporizzazione. “Inoltre, questi dispositivi basati su silicio sono più semplici da fabbricare e offrono una maggiore versatilità, migliori prestazioni e un minor tempo di approvvigionamento rispetto alle tradizionali alternative al quarzo, il che aiuta i costruttori ad abbattere i costi senza sacrificare le prestazioni”.

Tutti i nuovi moduli operano con tensioni di ingresso da 2,5 V e 3,3 V e sono disponibili in contenitori ermetici ceramici CLCC-6 SMD da 5,0 mm x 7,0 mm x 1,90 mm.

Prezzo e disponibilità
Il prezzo stabilito per questi moduli è di 4,50 USD per quantitativi di 100 unità. Per maggiori informazioni, contattare Senad Lomigora all'indirizzo email: Senad.Lomigora@onsemi.com.

Per maggiori informazioni di carattere tecnico, si rimanda al sito: https://www.onsemi.com



Informazioni su ON Semiconductor
Grazie alla sua rete logistica globale e al suo esteso portafoglio di prodotti, ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) è uno dei fornitori preferiti di soluzioni basate su silicio ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti, che permettono ai progettisti di migliorare rapidamente ed economicamente l’efficienza dei sistemi elettronici utilizzati nei settori dell’elaborazione dati, comunicazioni, largo consumo, automobilistico, industriale, medicale e difesa/aerospaziale. La gamma di prodotti dell’azienda comprende dispositivi elettronici di potenza, per il trattamento di segnali, circuiti logici, componenti discreti e dispositivi personalizzati. La società dispone di una rete di siti produttivi, uffici commerciali e centri di progettazione situati nei mercati chiave in Nord America, Europa e nella regione Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor e il logo ON Semiconductor sono marchi registrati di Semiconductor Components Industries, LLC. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto citati in questo documento sono marchi registrati o marchi dei legittimi proprietari. Sebbene l’azienda faccia riferimento al suo sito Web in questo comunicato stampa, tali informazioni non devono essere incluse.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.