LED Driver Solutions from ON Semiconductor Add Intelligence to Connected Lighting

i nuovi NCL31000 e NCL31001 consentono agli OEM di sviluppare in modo semplice apparecchiature di illuminazione a LED smart con funzionalità VLC (Visible Light Communication) e di posizionamento indoor

PHOENIX, Ariz. – 21 giugno, 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica, ha annunciato l'introduzione di due nuovi dispositivi espressamente ideati per migliorare le prestazioni dei sistemi di illuminazione connessi. I driver (circuiti di pilotaggio) per LED NCL31000 e NCL31001 consentono ai produttori di sviluppare apparecchi di illuminazione a LED che supportano la tecnologia di posizionamento basata sulla luce e la comunicazione con luce visibile (VLC - Visible Light Communication). Grazie alla “data intelligence” (ovvero la possibilità di trasformare i dati in informazioni utili) e a una maggiore accuratezza di posizionamento (fino a 30 cm), queste soluzioni produrranno un cambiamento radicale nell'illuminazione di una grande varietà di spazi, tra cui supermercati, magazzini, ospedali e aeroporti.

NCL31000 fa parte dell'ampia gamma di driver per LED di ON Semiconductor ed è stato espressamente progettato per apparecchiature di illuminazione. Il nucleo centrale del dispositivo è il circuito di pilotaggio per LED buck ad alta efficienza energetica che supporta la regolazione dell'intensità luminosa (dimming) sia analogica ad elevata ampiezza di banda sia PWM fino all'oscuramento totale (corrente nulla). Il driver integra un convertitore DC-DC fisso a 3,3 V e un ulteriore convertitore DC-DC regolabile (2,5 – 24 V) che può essere usato per alimentare i componenti del sistema come i dispositivi di rilevamento e il microcontrollore. L'integrazione di queste soluzioni di potenza nel driver semplifica la progettazione del sistema e aumenta l'efficienza.

La regolazione lineare accurata della luminosità supporta la comunicazione con luce visibile (VLC), consentendo lo sviluppo di sistemi di posizionamento indoor basati sulla luce che possono essere implementati in modo sicuro in numerose applicazioni dove non è possibile ricorrere a soluzioni basate sulla radiofrequenza (come a esempio in luoghi pericolosi come le miniere o in aree sensibili alle radiofrequenze come ad esempio ospedali o a bordo degli aeromobili). La possibilità di regolare l'intensità luminosa fino all'oscuramento totale con un'accuratezza dello 0,1% assicura l'assenza di luce residua (ghost light) quando le impostazione della regolazione della luminosità sono al minimo. L'integrazione di un convertitore A/D (ADC) a 10 bit permette di implementare funzioni diagnostiche estremamente accurate, contribuendo a ridurre la complessità del sistema. Questo convertitore misura tensioni, correnti e temperature del sistema per monitorare l'efficienza del LED e dell'intero sistema, nonché rivelare qualsiasi anomalia. Un'interfaccia seriale (I2C / SPI) trasferisce tutti i dati diagnostici a una MCU esterna che può monitorare e controllare il sistema di illuminazione intelligente. L'architettura di NCL31000 assicura eccellenti prestazioni in temine di interferenze EMI: i test effettuati hanno evidenziato un miglioramento di 14 dB rispetto a quanto previsto dalle normative CISPR15 / EN55015.

Contemporaneamente ON Semiconductor ha anche annunciato la disponibilità di NCL31001, un driver che rappresenta l'ideale complemento di NCL31000. L'aggiunta di NCL31001 dà vita a una soluzione in grado di supportare applicazioni di illuminazione multi-stringa. NCL31001 ha le medesime caratteristiche di NCL31000, ad eccezione dei convertitori DC-DC, al fine di evitare duplicazioni non necessarie.

“La richiesta di sistemi di illuminazione più intelligenti è in aumento – ha detto Michel De Mey, Vice President, Industrial Solutions di ON Semiconductor – nel momento in cui cresce nei produttori di apparecchiature di illuminazione a LED la consapevolezza dei vantaggi che la loro adozione comporta per gli utilizzatori, a fronte di una riduzione sia delle spese operative sia dei consumi di potenza. Dispositivi in grado di soddisfare queste esigenze e caratterizzati da un'elevata efficienza, i nuovi NCL31000 e NCL31001 sono driver ricchi di funzionalità che apriranno molte nuove opportunità per i sistemi di illuminazione intelligenti”.

Questi nuovi driver per LED fanno parte di un'ampia gamma di soluzioni per l'illuminazione connessa di ON Semiconductor che include la piattaforma di illuminazione connessa, corredata da numerose opzioni di connettività ((Bluetooth® Low Energy e Power over Ethernet (PoE)) per il controllo intelligente dei LED.

ON Semiconductor mette a disposizione numerose risorse relative ai driver per LED NCL31000 e NCL31001 e alle altre soluzioni per l'illuminazione connessa.

Ulteriore risorse documenti:

ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica che concorrono a creare un mondo più sostenibile, sicuro, inclusivo e connesso. L'azienda è diventata per i propri clienti il fornitore di riferimento per sensori e soluzioni di potenza, analogiche e di connettività. Grazie a prodotti di livello qualitativo superiore, ON Semiconductor consente ai progettisti di risolvere le più complesse problematiche in applicazioni automotive, industriale, alimentazione per il cloud e IoT (Internet of Things). ON Semiconductor utilizza una supply chain affidabile capace di garantire tempi di risposta rapidi, opera in conformità a elevati standard di qualità e adotta criteri ESG (ambiente, sociale e governance) rigorosi. La società, il cui quartiere generale è ubicato a Phoenix (Arizona), dispone di una rete globale formata da siti produttivi, uffici di vendita e marketing e centri di progettazione attivi nei mercati chiave in cui opera.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy