onsemi Accelerates Building Automation with Industry First Solutions for KNX and Power over Ethernet (PoE)

Prenant en charge les principaux protocoles d'automatisation de bâtiments, ces nouveaux dispositifs tout intégrés accélèrent le développement des panneaux de commande de bâtiments intelligents et d'éclairage connecté

PHOENIX - 7 juin 2022 - onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d'alimentation et de détection intelligentes, a annoncé aujourd'hui l'introduction de deux solutions système complètes, prenant en charge les protocoles réseau d'automatisation de bâtiments les plus largement utilisés : Power over Ethernet (PoE) et KNX.

Facilitant le développement de panneaux d'accès et de commande, le NCN5140S est le premier SiP (System-in-Package) certifié par l'Association KNX. Le NCN5140S intègre tous les éléments critiques et certifiables d'un dispositif KNX, y compris un émetteur-récepteur KNX numérique, un microcontrôleur 32 bits Arm® Cortex®-M0+ avec une pile logicielle pré-certifiée, et des convertisseurs CC/CC d'alimentation système, le tout dans un même boîtier. Grâce à son haut degré d'intégration, le NCN5140S réduit considérablement les coûts matériels et permet aux fabricants de développer des designs très fins et modernes (moins de 5 mm d’épaisseur totale).

Parallèlement au NCN5140S, onsemi a présenté une solution complète pour l'éclairage connecté alimenté par Ethernet. Unique par rapport à tout autre appareil du marché, le NCL31010 intègre un driver de LED intelligent et une interface PoE dans un même boîtier. Cela permet de répondre aux besoins d'éclairage et d'alimentation électrique des systèmes d'éclairage entièrement connectés et gérés.

« Alors que les installations d'automatisation de bâtiments continuent de prendre de l'ampleur, l'industrie a besoin de solutions intégrant toutes les fonctionnalités nécessaires dans un seul boîtier compact, » a déclaré Michel De Mey, Vice-Président de la division Solutions industrielles d'onsemi. « Avec son SiP KNX pré-certifié et son nouveau driver de LED intelligent, onsemi fournit aux fabricants les toutes dernières technologies, et leur assure l'avance dont ils ont besoin pour développer plus rapidement des systèmes d'automatisation complexes à grande échelle. »

Les produits KNX doivent démontrer leur conformité aux protocoles et profils prévus par le programme de certification de l'association pour assurer une connectivité sans faille. Étant donné que la plateforme NCN5140S est pré-certifiée, les produits basés sur le dispositif héritent de cette conformité, et les tests de certification KNX ne sont pas nécessaires. Tout ce qui est nécessaire est une déclaration KNX de modification du produit, évitant ainsi les efforts et le temps nécessaires à la réalisation d’un processus de certification complet.

Le NCL31010, conforme à la norme IEEE 802.3bt, peut fournir plus de 90 W via PoE. Une application innovante de ce dispositif, rendue possible par le driver de LED buck à haut rendement, est appelée VLC pour Visible Light Communication ou communication par lumière visible. Il s'agit de moduler des données directement sur la lumière de la LED, ce qui reste imperceptible à l'œil humain, tout en permettant de diffuser des données et de fonctionner comme une balise de localisation pour les systèmes de positionnement intérieur.

Les NCL31010 et NCN5140S sont disponibles dès maintenant auprès du service commercial d'onsemi et de ses distributeurs agréés.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq :) ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. Grâce à un portefeuille produits très différencié et innovant, onsemi crée des technologies d’alimentation et de détection intelligentes permettant de relever les défis les plus complexes, et ouvre la voie à l’avènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy