ON Semiconductor Launches Automotive-Qualified Self Protected Low-Side Driver ICs

La famille de circuits NCV840x, proposés en boîtiers SOT-223, DPAK ou SOIC8, garantit une commande de charge robuste et fiable, en environnement automobile ou industriel sévère

low-side protected MOSFET photo

On Semiconductor (Nasdaq : ONNN) l'un des fournisseurs mondiaux majeurs de solutions silicium hautes performances basse consommation, présente aujourd'hui une famille de circuits, de type Low Side Driver, auto-protégés. Qualifiés selon la norme automobile AEC-Q101, la famille de circuits NCV840x convient idéalement aux applications de commutation opérant dans des environnements automobiles ou industriels sévères.

Conçus pour assurer un fonctionnement robuste et fiable, les NCV8401, NCV8402, NCV8402D (puce double), NCV8403 et NCV8405 disposent tous de nombreuses fonctions d'autoprotection. Il s'agit notamment de limitations en température et en courant, de protection contre les décharges électrostatiques (ESD), et de protection contre les surtensions intégrée entre la grille et le drain du transistor .

"Avec l'augmentation constante du contenu électronique des véhicules, les circuits capables de réduire le nombre de composants afin de limiter l’encombrement sont très appréciés," explique Jim Alvernaz, Directeur pour les circuits de puissance automobile, chez ON Semiconductor. "La famille NCV840x aide les concepteurs en offrant des composants déjà intégrés, et plus robustes pour supporter les conditions environnementales sévères des applications automobiles."

Caractéristiques et avantages
Les drivers NCV840x peuvent servir à commuter différents types de  charges, résistives, inductives ou capacitives, et permettent aux concepteurs de remplacer des relais électromécaniques ou des montages discrets par des solutions plus compactes et plus robustes, avec une durée de vie opérationnelle plus longue. Tous ces circuits ont une entrée de type niveau logique.

Les NCV8401, NCV8402/D et NCV8403 ont une tension drain-source (VDSS) nominale de 42V, pour des courants maximum de drain (ID)  respectivement de 33A, 2A et 15 A. Le NCV8405 quant à lui est spécifié pour 40 Vd de tension drain-source avec un courant de drain ID maximum nominal de 6A. La tension grille-source de tous ces circuits est de ±14 V.

Tous les circuits de cette nouvelle famille présentent des valeurs faibles de résistances drain-source à l'état passant (RDS(ON)), qui permettent d'obtenir des systèmes offrant une consommation en courant efficace. Les valeurs de RDS(ON) pour tension drain-source de 10V sont respectivement de 23 mΩ pour le NCV8401, de 165 mΩ pour le NCV8402/D, de 53 mΩ pour le NCV8403, et de 90 mΩ  pour le NCV8405.

Tous ces circuits fonctionnent sur une plage étendue de température, allant de -40°C à +150°C, et ont une résistance aux décharges électrostatiques élevées (4000 V pour une température de jonction 25°C). La protection en température limite le fonctionnement du transistor à 175°C pour une tension de grille-source VGS de 5V, et à 165°C pour un VGS de 10V.

Conditionnement et prix
Les circuits NCV840x sont disponibles en boîtiers SOT-223, DPak ou SO8 sans plomb. Les prix varient  entre 0.25 dollar et 0.58 dollar l'unité par quantités de 1000 pièces selon le modèle.

Pour plus d'information, merci de visiter https://www.onsemi.com ou de contacter Richard White à Richard.White@onsemi.com.

A propos d'ON Semiconductor
Avec son réseau logistique mondial et son vaste catalogue de produits, ON Semiconductor (Nasdaq : ONNN) est un fournisseur majeur de solutions sur silicium hautes performances à grande efficacité énergétique, qui permettent aux concepteurs d'améliorer vite et à moindre coût les rendements des systèmes électroniques sur les marchés des communications, du grand public, de l'automobile, de l'industriel, du médical, du militaire ou de l'aéronautique. Le catalogue de la société inclut des circuits de gestion de la puissance, des circuits de traitement des signaux, de circuits logiques, de circuits discrets et de circuits personnalisés. La société possède un réseau de sites de production, de bureaux de ventes, et de centres de conception sur les principaux marchés, en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.onsemi.com.

#  #  #

ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor sont des marques commerciales déposées de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produit mentionnés sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué de presse, les informations issues du site web ne doivent pas être intégrées ici.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy