onsemi Redefines Brushless DC Motor Control with ecoSpin Family

PHOENIX, Arizona – 27. Oktober 2022 – onsemi

Share

Mit integriertem Gate-Treiber und einer Mikrocontroller-Engine bieten ecoSpin™-BLDC-Motorsteuerungen einen zuverlässigen, skalierbaren Betrieb bis 600 V

PHOENIX, Arizona – 27. Oktober 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt die für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) ausgelegten Steuerungen der ecoSpin™-Reihe vor. Durch die kombinierte Steuerungs- und Treiberfunktionen in einer kompletten System-in-Package-/SiP-Lösung vereinfacht onsemi damit die Entwicklung von High-Voltage-Motorsteuerungen in Anwendungen wie HLK, Kältetechnik und Robotik.

Das erste Mitglied der ecoSpin-Reihe ist der ECS640A, ein 3-Phasen-BLDC-Motorcontroller, der für den zuverlässigen High-Voltage-Betrieb bis 600 V ausgelegt ist. Der kleinformatige Baustein verfügt über einen zuverlässigen Gate-Treiber, einen Arm®-Cortex-M0+-Mikrocontroller, drei Sense-Verstärker und drei Bootstrap-Dioden und unterstützt sensorgesteuerte oder sensorlose Motorsteuerungen.

„Die hochintegrierte Lösung beschleunigt die Markteinführung, da sich Designzyklen erübrigen und die Wiederverwendung vereinfacht, wenn die Leistungsanforderungen von BLDC-Motoren angepasst werden müssen“, erklärte Michel De Mey, Vice President der Industrial Solutions Division bei onsemi. „Die Zuverlässigkeit verbessert sich, da viele der größeren, komplexeren Bauteile ersetzt werden, während sich gleichzeitig die Leiterplattenfläche im Vergleich zu einem diskreten Aufbau um etwa 20% verkleinert. Damit entsteht eine kompakte Gesamtlösung.“

Die Integration in ein einziges Chipgehäuse (10 mm x 13 mm) definiert die Leistungsfähigkeit der BLDC-Motorsteuerung neu, indem die Platzierung der Leistungsstufe optimiert und das Rauschen reduziert wird. Dies ermöglicht schnelles Wiederverwenden auf alternativen Plattformen durch einfaches Austauschen der diskreten Leistungsbauelemente und Aktualisieren der Software. Die kleinere Stückliste vereinfacht die Herausforderungen bei der Beschaffung, die sich aus dem Einsatz vieler verschiedener diskreter Bauelemente ergeben.

Um die Leistungsfähigkeit zu optimieren, unterstützt der ECS640A herkömmliche Motorsteuerungstechniken wie Trapez- und Vektorsteuerung. Fortschrittliche Kommutierungsalgorithmen sind auf der Cortex-M0-Plattform verfügbar. Diese ermöglichen eine verbesserte Steuerung des Motorflusses und Drehmoments über einen weiten Drehzahlbereich, wobei sich die Energieeffizienz um 3 bis 5% verbessert.

Mit seinem kompakten Systemdesign und den benutzerfreundlichen Tools für eine schnellere Entwicklung setzt der ECS640A neue Maßstäbe bei der Benutzerfreundlichkeit von BLDC-Motorsteuerungen. Der ECS640A ist ab sofort über onsemis Vertrieb vor Ort oder über autorisierte Distributoren erhältlich.

Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.