onsemi and Kempower Enter Strategic Agreement for Electric Vehicle Chargers

EliteSiC-MOSFETs und -Dioden von onsemi für die EV-Schnellladelösungen von Kempower

SCOTTSDALE, Arizona – 15. Mai 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, beliefertKempower im Rahmen einer neuen strategischen Vereinbarung mit seinen EliteSiC-MOSFETs und -Dioden. Kempower wird damit skalierbare Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) herstellen. Die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ermöglicht Kempowers Angebot an EV-Ladelösungen mit einer Vielzahl von Leistungshalbleitertechnologien, darunter auch EliteSiC von onsemi. Diese werden im aktiven AC/DC-Frontend und in den primären und sekundären DC/DC-Wandlern eingesetzt.

Durch die EliteSiC-MOSFETs von onsemi profitieren die EV-Ladelösungen von Kempower von hoher Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Mit ihrem niedrigen Durchlasswiderstand und minimaler Gate- und Ausgangskapazität weisen EliteSiC-Bauelemente geringere Leistungsverluste bei hohen Betriebsfrequenzen auf. Dies führt zu einem höheren Gesamtwirkungsgrad und einer geringeren Größe des Endsystems. Diese Vorteile führen auch zu einer höheren Leistungsdichte und zuverlässigeren EV-Ladelösungen von Kempower.

Petri Korhonen, Chief Engineer bei Kempower, dazu: „EliteSiC-Leistungsbauelemente von onsemi verbessern den Wirkungsgrad und verringern die Größe und das Gewicht unserer EV-Ladelösungen. Darüber hinaus geben uns die vertikal integrierte Lieferkette und das breite Angebot an intelligenten Stromversorgungslösungen von onsemi die nötige Stabilität, um weiterhin erstklassige EV-Ladelösungen auf den Markt zu bringen.“

Im Rahmen der strategischen Vereinbarung wird Kempower die neuesten EliteSiC-D3-Dioden und -M3S-MOSFETs in seine EV-Ladelösungen verbauen. Die Ladegeräte ermöglichen einen dynamischen Lastausgleich, der eine maximale Energieverteilung und das bestmögliche Ladeerlebnis für EV-Nutzer gewährleistet. Die Ladelösungen von Kempower sind mit der Cloud verbunden und skalierbar. Betreiber von Fahrzeugflotten und Ladestationen können so ihre Systeme entsprechend der Nachfrage skalieren.

Asif Jakwani, Senior Vice President und General Manager der Advanced Power Division bei onsemi, fügt hinzu: „Unser Know-how in der Halbleiterfertigung und unsere robuste SiC-Lieferkette garantieren Kempower, dass wir heute und in Zukunft qualitativ hochwertige Produkte in den vereinbarten Mengen liefern werden. Die Integration hochzuverlässiger Leistungselektronik führt so zu den verlässlichen und langlebigen EV-Ladegeräten, die Kempower und seine Kunden jederzeit erwarten.“

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy