PHOENIX und Fort Collins, Colorado – 5. Januar 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, und Ampt LLC, Anbieter von DC-Optimizern für große Photovoltaik-/PV-Solaranlagen und Energiespeichersysteme, arbeiten zusammen, um der hohen Nachfrage nach Optimizern für die DC-Stränge gerecht zu werden. Ampt verwendet den n-Kanal-SiC-MOSFET von onsemi, Teil der EliteSiC-Reihe von Siliziumkarbid-/SiC-Lösungen, in seinen DC-Strang-Optimizern für Leistungsschalter.
Die Strang-Optimzer von Ampt werden in großen Solaranlagen eingesetzt und ermöglichen kostengünstigere und leistungsstärkere Solar- und DC-gekoppelte Energiespeichersysteme, die in das Solarkraftwerk integriert sind. Die Optimzer liefern Strom von der Solaranlage mit einer hohen und festen Spannung für Systemspannungen von 600 bis 1500 VDC. Damit reduziert sich der Gesamtstrombedarf der Anlage, was auch die Kosten senkt. Die Ampt-Optimzer ermöglichen einen höheren Wirkungsgrad im Energiespeichersystem und in der Solaranlage, da sie die neuesten SiC-MOSEFTs von onsemi nutzen. Diese garantieren den niedrigsten Durchlasswiderstand und die geringsten Schaltverluste.
„Die EliteSiC-Bauelemente von onsemi in unseren DC-Optimizern helfen Entwicklern und Eigentümern groß angelegter Solaranlagen, die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte zu verbessern“, so Levent Gun, CEO von Ampt. „Natürlich war die Produktleistung für uns ein wichtiges Kriterium. Aber auch der technische Support von onsemi während der Entwicklungsphase und die kontinuierliche Liefergarantie, die der Größenordnung bei Ampt zugutekam, sind die Markenzeichen eines starken Partners.“
Der EliteSiC-Baustein bietet einen RDS(on) von nominal 80 mΩ und eine geringe Gate-Ladung (Qg) von 56 nC zusammen mit einem niedrigen Rg von 1,7 Ω. Er kann bei Sperrschichttemperaturen von 175 °C betrieben werden, was die Anforderungen an das Wärmemanagement reduziert und zu kleineren, kostengünstigeren Lösungen führt.
„Die Kombination aus Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer EliteSiC-Bauelemente ermöglicht effiziente und zuverlässige DC-Optimizer. Genau das erwartet ein Branchenführer wie Ampt“, so Simon Keeton, Executive Vice President und General Manager der Power Solutions Group bei onsemi. „Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit bei neuen Produkten, die Anwendungen für erneuerbare Energien auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Ökosystem vorantreiben.“
Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.
Über Ampt
Ampt liefert innovative Energiewandlungs- und Kommunikationstechnik, die in Solaranlagen die Kosten senkt und die Leistungsfähigkeit erhöht. Auch bestehende Systeme werden so mit Strom versorgt, und kostengünstige DC-gekoppelte Speicher lassen sich entwickeln. Mit Installationen und Erfahrung in Märkten auf der ganzen Welt ist Ampt die Nummer eins im Bereich DC-Optimizer für große Solaranlagen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fort Collins, Colorado, und verfügt über Vertriebs- und Supportstandorte in Nordamerika, Europa und Japan sowie über Vertretungen in Asien, Australien und dem Nahen Osten. Weitere Informationen unter www.ampt.com oder folgen Sie uns unter Ampt@LinkedIn.