ON Semiconductor Introduces Improved Standalone LIN Transceiver

Konform zu den LINv2.1- und J2602-Spezifikationen; verbessertes EMV- und ESD-Verhalten, sowie geringere Leistungsaufnahme

LIN TransceiverELECTRONICA, München, 11. Nov. 2008 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und effizienter Halbleiterlösungen, kündigt mit dem NCV7321 einen Standalone-LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automotive-Industrie an. Der Strom sparende Mixed-Signal-Baustein ersetzt den Single-Wire-LIN-Transceiver AMIS-30600, bietet aber eine bessere elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), eine höhere Beständigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD – Electrostatic Discharge) und eine geringe Verlustleistung.

Der LINv2.1- und J2602-konforme NCV7321 bietet die gleiche Funktionalität wie der AMIS-30600, weist aber eine andere Anschlussbelegung auf und versteht sich als Alternative zu bestehenden LIN-Transceivern. Zu den Automotive-Body- und Komfortanwendungen des Bausteines zählen Reifenüberwachungs-ECUs, Empfänger für Remote Key Entry, elektronische Lenkradsperren, Fensterheber und automatische Schiebedächer, Alarmanlagen, elektrische Sitz- und Spiegeleinstellungen.

„Der NCV7321 bietet Tier-1- und Tier-2-Zulieferern im Automotive-Bereich eine weitere Option, LIN-fähige Netzwerke in Fahrzeuge zu implementieren“ erklärte Jan Polfliet, Manager ASSP Automotive Products bei ON Semiconductor. „Die geringe Verlustleistung und reduzierten Systemkosten, die mit dem Einsatz unseres LIN-Transceivers einhergehen, machen ihn zu einer attraktiven Lösung für eine Vielzahl bestehender und kommender Automotive-Applikationen.“

Der NCV7321 vervollständigt ON Semiconductors LIN-Transceiver-ASSP-Angebot, das derzeit aus den Bausteinen NCV7420D23G und NCV7420D25G besteht. Der NCV7321 bietet die gleiche Funktionalität wie der NCV7420, ist aber im Gegensatz zu den derzeitigen Varianten ohne integrierte Spannungsregler ausgestattet. ON Semiconductors SmartPower-Technologie, die High-Voltage-Analogschaltkreise und kompakte Digitalfunktionen auf einem einzigen Chip kombiniert, bietet ESD-Schutz bis zu  8 kV. Zu den weiteren Leistungsmerkmalen zählen ein unbegrenzter Schutz gegen Kurzschluss zwischen Versorgung und Masse, eine Abschaltung bei erhöhten Temperaturen und eine integrierte Stromanstiegssteuerung, die eine geringe elektromagnetische Störstrahlung garantiert. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40 bis 125 °C.

Preis und Verfügbarkeit
Der NCV7321 ist ab sofort im 8-poligen SOIC-Gehäuse zum Preis von 0,70 $ erhältlich (Mindestabnahme 1000 Stück).

Über ON Semiconductor
Mit seinem weltweiten Logistiknetzwerk und umfangreichen Produktangebot ist ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen für die Bereiche Stromversorgung, Automotive, Kommunikation, Computer, Consumer, Medizintechnik, Industrie, Mobilfunk und Verteidigungs-/ Luft-/Raumfahrttechnik. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik- und Analog-Bausteine, DSPs, Mixed-Signal-ICs, fortschrittliche Logik-Bausteine, Taktmanagement-Ics, nichtflüchtige Speicher und Standardbauteile. Der Unternehmenssitz befindet sich in Phoenix, Arizona. ON Semiconductor verfügt über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.