ON Semiconductor Introduces Compact Power Line Communication Solution for Reduced Component Count and Implementation Cost

Konform zu weltweiten Richtlinien, einschließlich CENELEC

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen, stellt mit dem NCS5650 einen neuen Treiber-IC für Power-Line-Carrier-(PLC-) Kommunikationsanwendungen wie Smart Metering, industrielle Steuerungssysteme und Straßenbeleuchtungen vor. Der NCS5650 ist ein hocheffizienter Klasse-AB-Treiber mit niedriger Verzerrung, der die Netzversorgung steuert und Signale beliebiger PLC-Modems verarbeitet.

Der NCS5650 enthält einen Operationsverstärker, der als Spannungsfolger/Buffer mit Verstärkung 1 konfiguriert werden kann oder die erste Stufe eines 4-poligen Tiefpassfilters darstellt. Die Ausgangsstufe kann bis zu 2 A Spitzenstrom in einen Trenntransformator einspeisen oder eine induktive Kopplung in das Netz vornehmen. Bei einem Ausgangsstrom von 1,5 A schwankt die Ausgangsspannung auf jeder Stromschiene innerhalb von maximal 1 V, was in rauen Umgebungen einen optimalen Signal-Rauschabstand (SNR) gewährleistet. Der NCS5650 verbraucht im Ruhezustand nur 150 µA Strom. Die Versorgungsoptionen sind Single-Sided 6 bis 12 V und Dual Balanced ±3 bis ±6 V.

Mit seiner umfassenden Versorgungsbandbreite kann der NCS5650 weltweit zum Einsatz kommen und dabei alle PLC-Frequenzbänder vor Ort bedienen, wie z.B. CENELEC.

Die Bausteine bieten einen erweiterten Temperaturbereich von −40 bis +125 °C (Sperrschicht). Sie werden im kompakten QFN-Gehäuse mit einem nach außen geführten Thermal Pad ausgeliefert, das die Wärmeableitung und Zuverlässigkeit verbessert, und damit eine weitere Reduktion der Bauteil-Stückliste ermöglicht und somit Kosten einspart.

Der NCS5650 wird im 20-poligen, 4 mm x 4 mm x 1 mm, bleifreien QFN-Gehäuse zum Preis von 3,73 US-$ (ab 1000 Stück) ausgeliefert.

„Mittels Power Line Communication können Energieversorgungsunternehmen mehr Funktionalität in ihre Verteilernetze einbringen, wobei Verbraucher mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch erhalten“, erklärte Simon Keeton, General Manager der Audio, Video and Interface Products Division bei ON Semiconductor. „Zusammen mit einem SFSK-Modem (Spaced Frequency Shift Keying) wie ON Semiconductors AMIS-49587, fungiert der NCS5650 als anpassungsfähige Lösung für die PLC-Kommunikation mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis. Designs mit dieser Lösung profitieren von einem hohen Integrationsgrad, einer geringeren Bauteilanzahl und den damit einhergehenden Kosteneinsparungen.“

Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrt-technik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy