New XGS CMOS Image Sensors Enhance ON Semiconductor Offerings for High-Resolution Industrial Imaging

PHOENIX, Arizona – 19. Oktober, 2020 –

Share

Sensoren mit integriertem Global Shutter bieten gemeinsamen Aufbau und Auflösung bis 45 MP

PHOENIX, Arizona – 19. Oktober, 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, erweitert seine XGS-Bildsensoren um hochleistungsfähige, rauscharme Varianten, die 12-Bit-Bildqualität bei hoher Bildrate bieten. Die neuen CMOS-Bildsensoren XGS 45000, XGS 30000und XGS 20000 stellen Bilder mit einer Auflösung von bis zu 45 Megapixel (MP) für kritische Anwendungen bereit – mit bis zu 60 fps im 8K-Videomodus. Ebenfalls neu ist der XGS 5000 für stromsparende Anwendungen und herausragende Bildqualität für kompakte Kameradesigns in den Abmessungen 29 mm x 29 mm. Neben dem XGS 5000 stehen auch 3- und 2-MP-Varianten zur Verfügung.

Alle XGS-Bildsensoren verfügen über eine Pixelgröße von 3,2 μm, was eine hohe Auflösung garantiert, während das fortschrittliche Pixeldesign geringes Rauschen und hohe Bildqualität gewährleistet, was für anspruchsvolle IoT-Anwendungen wie Bildverarbeitung und ITS (Intelligent Transportation Systems) unerlässlich ist. Ein Global Shutter stellt sicher, dass sich bewegende Objekte ohne Bewegungsartefakte erfasst werden. Um die Markteinführung zu vereinfachen und zu beschleunigen, bieten die XGS-Sensoren eine gemeinsame Architektur, mit der sich Kameradesigns problemlos mit mehreren Auflösungen entwickeln lassen.

Um die Benutzerfreundlichkeit und Bildqualität der XGS-Sensoren unter Beweis zu stellen, haben führende Hersteller diese bereits erfolgreich in ihre Designs integriert. Teledyne Imaging, Anbieter digitaler Bildverarbeitungstechnik, stellte kürzlich seine neue Flächenkamera GenieTM Nano-5G M/C8100 vor, die mit dem XGS 45000 ausgestattet ist.

„Die Leistungsfähigkeit, höhere Auflösung und Qualität dieser neuen Bildsensoren sind die Hauptgründe, warum Teledyne Imaging schnell dazu überging, die XGS-Sensoren von ON Semiconductor in die Genie-Nano-5G-Serie zu integrieren“, erklärte Manny Romero, Senior Product Manager bei Teledyne Imaging. „Die neuen Kameras nutzen die Sensoren XGS 45000, XGS 30000 und XGS 20000 für industrielle Bildverarbeitung, die eine schnelle Datenerfassung und -übertragung erfordert.“

JAI A/S, Anbieter von Kameras für industrielle Bildverarbeitung sowie Verkehrsüberwachung und Fahrzeugerkennung über intelligente Verkehrssysteme (ITS), hat den XGS 45000 in seine neue 45-MP-Industriekameras integriert. Die SP-45000M-CXP4 und SP-45000C-CXP4 bieten eine Monochrom- bzw. Farbauflösung von 44,7 MP bei marktführenden 52 fps in voller Auflösung.

„Der CMOS-Bildsensor XGS 45000 bietet uns die einzigartige Kombination aus echter 8K-Auflösung mit 60 fps, hervorragender Bildqualität mit 12 Bit und Bilderfassung mit Global Shutter – alles zusammen in einem einzigen Baustein“, so Usman M. Syed, Vice President Strategy and Digital Innovation bei JAI.

Basler, ein führender Hersteller von Digitalkameras für die Bereiche Industrie, Einzelhandel, Medizintechnik und Verkehrssysteme, gab bekannt, dass die XGS-Sensoren in deren Boost-Plattform integrieren werden, die auf dem neuesten CoaXPress-2.0-Standard für industrielle Bildverarbeitung basiert.

„Die XGS-Sensoren bieten die großartige Möglichkeit, unsere Boost-CXP-12-Kameraserie mit höheren Auflösungen zu erweitern“, erklärte Thomas Karow, Product Market Manager bei Basler. „Sie passen perfekt zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Kamera und eignen sich besonders für neue Designs sowie den Übergang von CCD zu CMOS in bestehenden hochauflösenden Bildverarbeitungssystemen.“

ON Semiconductor bietet eine Reihe von Tools, um den Entwicklungsprozess zu unterstützen. Ein Demo-Kit enthält eine Hardwareplattform mit DevSuite-Software. Diese ermöglicht eine vollständige Sensorauswertung mit Zugriff auf alle Registereinstellungen. Die X-Celerator-Plattform enthält öffentlichen FPGA-Code und bietet eine direkte Schnittstelle zu Standard-FPGA-Entwicklungsumgebungen von Xilinx und Altera. Die X-Cube-Plattformunterstützt XGS-Bildsensoren mit bis zu 16 MP und ist ein vollständiges Referenzdesign auf 29 mm x 29 mm, das HiSPi-zu-MIPI-Konvertierung über ein FPGA von Lattice als auch die Bilderfassung, -verarbeitung und -analyse mit der DevSuite-Software bietet.

Weitere Informationen über die neuen XGS-CMOS-Bildsensoren und zugehörigen Entwicklungstools über ON Semiconductors Vertrieb vor Ort oder einen autorisierten Distributor.

Zusätzliche Informationen & Dokumente:

Über ON Semiconductor ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich Energieeffizienz und hilft Kunden dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Halbleiterhersteller mit einem umfangreichen Angebot an energieeffizienten Power-Management-, Analog-, Sensor-, Logik-, Timing-, Datenanbindungs-, diskreten, SoC- und kundenspezifischen Bausteinen. Das Angebot hilft Entwicklern bei ihren individuellen Design-Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie sowie Medizin-, Luft-/ Raumfahrt- und Verteidigungstechnik. ON Semiconductor verfügt über eine schnell reagierende, zuverlässige und erstklassige Lieferkette und Qualitätssicherung, ein robustes Compliance- und Ethik-Programm sowie über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.