New onsemi Hyperlux Image Sensor Family Leads the Way in Next-Generation ADAS to Make Cars Safer

Branchenweit führender Ultra High Dynamic Range (HDR) von 150 dB und LED-Flimmerunterdrückung (LFM) etablieren Hyperlux als entscheidende Technik für sicherheitskritische ADAS und Lösungen für autonomes Fahren (AD)

SCOTTSDALE, Arizona – 9. Mai 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt seine Bildsensoren der Serie Hyperlux™ für Fahrzeuge vor. Mit einer Pixelgröße von 2,1 µm, einem branchenführenden ultrahohen Dynamikbereich (HDR) von 150 dB und LED-Flimmerunterdrückung (LFM) über den gesamten Automotive-Temperaturbereich bietet die Hyperlux-Reihe hohe Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit und fortschrittliche Funktionen, um die nächste Generation von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) voranzutreiben. Darüber hinaus ermöglichen die Sensoren einen reibungslosen Übergang zum automatisierten Fahren der Stufe 2+, bei dem der Fahrer nur dann das Steuer übernehmen muss, wenn er von der Technik gewarnt wird.

Die Hyperlux-Reihe umfasst Bildsensoren mit Auflösungen von 3 bis 8 Megapixel (MP) und höher, die sich für Sensor- und Kamera-Anwendungen eignen. Mit einem HDR-Wert von 150 dB nehmen sie auch unter extremen Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder auf, ohne die Empfindlichkeit bei schwachem Licht zu beeinträchtigen. LFM stellt sicher, dass gepulste Lichtquellen nicht zu flackern scheinen und vermeidet dadurch flimmerbedingte Probleme bei der Bildverarbeitung.

Huohong Jiang, Deputy General Manager der Intelligent Driving Sensor Business Unit bei Desay SV, dazu: „Die gleichzeitigen HDR- und LFM-Funktionen stellen sicher, dass mögliche Gefahren in sehr dunklen als auch in sehr hellen Szenen erkannt werden, was für ADAS- und Fahrzeuginnenraum-Anwendungen entscheidend ist. Mit der neuen Hyperlux-Technik können Automotive-OEMs und Tier-1-Zulieferer höchste Leistungsfähigkeit unter allen Betriebsbedingungen erwarten, um fortschrittlichere Sicherheits- und Komfortfunktionen schneller umzusetzen.“

Die Hyperlux-Reihe, die die Position von onsemi als Marktführer bei Bildsensoren im Automotive-Bereich unterstreicht, zeichnet sich durch den branchenweit niedrigsten Stromverbrauch und geringsten Platzbedarf aus. Die Bildsensoren verbrauchen bis zu 30% weniger Strom und brauchen bis zu 28% weniger Platz als Produkte des Wettbewerbs. Somit ermöglichen sie energieeffiziente Designs mit den geringsten Materialkosten. Da immer mehr elektronische Bauelemente, darunter auch Bildsensoren, in Fahrzeuge verbaut werden, kommt es darauf an, dass diese so klein wie möglich sind, damit sie in das bestehende Design passen und gleichzeitig das innere und äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs nicht beeinträchtigen.

Chris Adams, Vice President der Automotive Sensing Division bei onsemi, fügt hinzu: „Da Fahrzeuge immer vernetzter und autonomer werden, ist die Bedeutung von Sicherheit und Schutz wichtiger denn je. Unser Know-how in den Bereichen Automotive, Halbleiterfertigung und Bildsensorik im Speziellen, ermöglicht unseren Kunden, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die uns der Vision-Zero-Initiative näher bringen – dem Ziel, Todesfälle und Schwerverletzte im Straßenverkehr vollständig zu vermeiden.“

Hyperlux erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen nach ASIL D (Automotive Safety Integrity Level), während integrierte Datensicherheit höchste Abdeckung für Cybersecurity-Bedrohungen bietet. Die Sensoren bieten auch einen dualen Ausgang mit unterschiedlichen Auflösungen, so dass Erfassung und andere Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden können. Entwickler profitieren von der flexiblen Architektur, die es ermöglicht, eine einzige Kamera für mehrere Funktionen zu verwenden, um so Entwicklungszeit, Risiko und Kosten zu reduzieren.

Die ersten beiden Sensoren der Hyperlux-Reihe, AR0823AT und AR0341AT, sind ab sofort für Early-Access-Kunden erhältlich. onsemi stellt Hyperlux zusammen mit anderen intelligenten Stromversorgungs- und Sensortechnologien auf der AutoSens Detroit vom 9. bis 11. Mai 2023 vor.

Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy