LED Driver Solutions from ON Semiconductor Add Intelligence to Connected Lighting

NCL31000 und NCL31001 ermöglichen die einfache Entwicklung intelligenter LED-Leuchten mit VLC (Visible Light Communication) und einem Innenraum-Positionierungssystem

PHOENIX, Arizona – 21. Juni 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt zwei neue LED-Treiber vor, die die Leistungsfähigkeit vernetzter Beleuchtungssysteme verbessern. Der NCL31000 und NCL31001 ermöglichen die Entwicklung von LED-Leuchten mit lichtbasierter Positionierungstechnik und die drahtlose Datenübertragung mit sichtbarem Licht (VLC; Visible Light Communication). Durch das Hinzufügen von Datenpaketen und genauer Positionierung (bis zu 30 cm) werden diese Treiber die Beleuchtung in einer Vielzahl von Bereichen revolutionieren, u.a. Supermärkte, Lagerhallen, Krankenhäuser und Flughäfen

Der NCL31000 ist Teil der umfangreichen LED-Treiberserie von ON Semiconductor und wurde speziell für Beleuchtungsanwendungen entwickelt. Der Baustein basiert auf einem stromsparenden Abwärts-LED-Treiber, der analoges Dimmen mit hoher Bandbreite sowie PWM-Dimmen bis auf Nullstrom unterstützt. Der Treiber enthält einen integrierten festen 3V3-DC/DC-Wandler und einen weiteren einstellbaren DC/DC-Wandler (2,5 bis 24 V), der zur Versorgung von Systemkomponenten wie Sensorik und dem Mikrocontroller genutzt werden kann. Die Integration dieser Stromversorgungen in den Treiber vereinfacht das Systemdesign und erhöht gleichzeitig die Effizienz.

Das präzise lineare Dimmen ermöglicht die Kommunikation mit sichtbarem Licht (VLC), was die Entwicklung lichtbasierter Positionierungssysteme in Innenräumen ermöglicht, die an vielen Orten sicher eingesetzt werden können, an denen funkbasierte Lösungen nicht verwendet werden können (z.B. in gefährlichen Bereichen wie Minen oder in funksensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder an Bord von Flugzeugen). Die Möglichkeit, mit einer Genauigkeit von 0,1% auf echte Dunkelheit zu dimmen, stellt sicher, dass bei den niedrigsten Dimmeinstellungen kein Geisterlicht auftritt. Hochpräzise Diagnosedaten reduzieren die Systemkomplexität durch den integrierten 10-Bit-A/D-Wandler (ADC). Dieser misst Systemspannungen, Ströme und Temperatur, um die Effizienz der LEDs und des Gesamtsystems zu überwachen und Anomalien zu erkennen. Eine serielle (I2C/SPI-)Schnittstelle stellt alle Diagnosedaten für eine externe MCU zur Verfügung, die das intelligente Beleuchtungssystem überwachen und steuern kann. Der Aufbau des NCL31000 gewährleistet eine hervorragende EMI-Performance – in Tests wurde nachgewiesen, dass sie >14 dB unter den Anforderungen von CISPR15/EN55015 liegt.

ON Semiconductor stellt auch den NCL31001 als Companion-Treiber zum NCL31000 vor. Mit ihm lassen sich Beleuchtungsanwendungen mit mehreren LED-Strängen unterstützen, einschließlich solcher mit Farbsteuerung. Der NCL31001 bietet die gleichen Funktionen wie der NCL31000 mit Ausnahme der DC/DC-Wandler, um die unnötige Redundanz zu vermeiden.

Michel De Mey, Vice President der Industrial Solutions bei ON Semiconductor, sagt zu den neuen Treibern: „Die Nachfrage nach intelligenter Beleuchtung ist hoch, da die Hersteller von LED-Leuchten erkennen, wie diese Funktionen den Komfort verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten und den Energieverbrauch senken. Durch die Unterstützung dieser Funktionen zusammen mit branchenweit führender Effizienz und Funktionalität eröffnen der NCL31000 und NCL31001 zahlreiche neue Möglichkeiten für intelligente Beleuchtungssysteme.“

Die neuen LED-Treiber sind Teil eines umfassenden Angebots an Connected-Lighting-Lösungen von ON Semiconductor, einschließlich der Connected-Lighting-Plattform, die mehrere Datenanbindungsoptionen (Bluetooth® Low Energy (BLE) und Power over Ethernet (PoE)) für eine intelligente LED-Steuerung bereitstellt.

Erfahren Sie mehr über die LED-Treiber NCL31000 und NCL31001 sowie andere Connected-Lighting-Lösungen von ON Semiconductor.

Weitere Informationen & Ressourcen:

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und trägt dazu bei, die Welt umweltfreundlicher, sicherer, integrativer und vernetzter zu machen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter halbleiterbasierter Lösungen für die Bereiche Leistungselektronik, Analog, Sensorik und Konnektivität. Unsere Produkte helfen Entwicklern, ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Cloud und Internet der Dinge (IoT) zu bewältigen.
ON Semiconductor verfügt über eine erstklassige, schnell reagierende und zuverlässige Lieferkette. Qualitätssicherung und ein robustes Programm für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung stehen an erster Stelle. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona, und verfügt über weltweite Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Entwicklungszentren in seinen wichtigsten Märkten.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy