ON Semiconductor Introduces High Speed Bus Transceiver for Reliable Automotive Networking

FlexRay™ 표준 최신 버전을 지원하는 혁신적인 소자 장치

NCV7381 Single Channel FlexRay Transceiver.

2012년 8월 1일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 최근에 채택된 FlexRay™ 통신 프로토콜로 호환 가능한 버스 트랜스시버 IC를 선보이며 자동차 네트워킹 제품군의 포트폴리오를 확장했다. NCV7381은 고신뢰성의 10Mbps 전송속도를 지원하는 단일 채널 장치다. 이 제품은 FlexRay™ 전기적 피지컬 레이어 사양 Rev.3.0.1에 완전히 부합하는 신개념의 소자로써 와이어 FlexRay™ 통신 미디엄과 프로토콜 제어기/호스트 사이의 서로 다른 송신과 수신 기능을 가진다.

온세미컨덕터의 자동차사업부 이사인 짐 앨베나즈(Jim Alvernaz)는 “FlexRay™은 고신뢰도는 물론 증가하는 데이터 전송 속도로 인해 계측제어기통신망(CAN)과 로컬 인터커넥트 네트워크(LIN)을 대체하는 차량 내 네트워크 표준으로 급부상하고 있다”며 “이 기술은 차세대 자동차에서 더욱 발전된 안전장치, 파워트레인, 편의장치의 구현이 가능케 한다. 당사가 출시한 칩은 기존의 FlexRay™트랜스시버를 대체할 수 있는 신뢰성이 강한 제품으로 라인 드라이버 솔루션을 제공한다. 온세미컨덕터는 이를 통해 이 표준 최신 버전을 지원하기 위한 전자 컨트롤 유닛의 업그레이드를 신속하고 용이하게 한다” 고 밝혔다.

NCV7381의 모드 컨트롤 기능은 자동차 배터리에 연결된 노드에 영구적으로 최적화된다. 이 소자는 저전력 작동과 원격 웨이크업 감지가 가능한 저전력 모드 리시버 기능을 가진다.

NCV7381 소자는 5.5볼트에서 50볼트까지의 배터리 공급이 가능하고 12볼트와 24볼트 자동차 전력 시스템에 호환되는 제품으로 전 대역에 걸쳐 강력한 전자기 내성 (EMS) 성능을 가진다. 버스 라인에 대한 낮은 전자기 배출 기능은 인접 회로 전파 간섭 현상을 줄여준다. 이 소자는 또한 고도의 정전 방전 보호 기능을 가져 여분의 10킬로볼트(kV) ESD 펄스에 대처할 수 있다. NCV7381은 AEC 인증을 받았으며, -40℃에서 +125℃ 온도 사이에서 작동된다.

패키지와 가격

NCV7381은 Pb-free의RoHS 인증제품을 SSOP-16패키지로 제공하며 최소 주문 수량 2,000개 단위로 개당 미화 1.60달러에 판매된다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.