ON Semiconductor Introduces High Quality Class AB Audio Amplifier for Portable and Wireless Applications

신제품 NCP2991은 업계 선두의 전원신호 제거비 –103데시벨(decibel)을 갖는 잡음이 없는 1.35W 오디오 앰프입니다

AB Audio Amplifier for Portable and Wireless Applications 2008년 11월 11일 – 고성능의 에너지 효율이 높은 실리콘 솔루션의 글로벌 공급사인 ON Semiconductor(Nasdaq: ONNN)사가 NCP2991을 출시했습니다. 이 제품은 휴대형 및 무선 분야의 응용을 위하여 전력 효율의 감소 없이 뛰어난 오디오 성능을 제공하는 AB급(Class AB) 오디오 앰프의 차세대 제품입니다.

ON Semiconductor사의 부사장이자 총 관리 매니져인 Manor Narayanan씨는 다음과 같이 언급하고 있습니다. “깨끗하고, 잡음이 없는 오디오 출력을 갖는 것이 휴대전화 또는 휴대형 미디어 기기를 이용하는 사용자를 만족시키는데 중요합니다. 그러나, 하드웨어 엔지니어는 일반적으로 오디오 시스템으로부터 발생되는 예기치 못한 잡음 문제에 부닥치게 됩니다. ON Semiconductor사의 새로운 AB급 앰프는 잡음이 없이 신호를 증폭하며, 외부 잡음원으로부터 영향을 잘 받지 않기 때문에, 고품질 오디오 성능을 보장할 수 있습니다. 저희 회사 앰프의 견고함을 적용하게 되면, 오디오 설계자의 노력과 설계 시간을 최소화 할 수 있을 것으로 기대합니다.”

NCP2991는 오늘날의 휴대형 및 무선 오디오 응용 분야에서의 매우 중요한 2가지 요건인, 소위 잡음이 없는 오디오신호 증폭과 빠른 응답시간 등의 고객 요구를 충족시킵니다.

잡음이 없는 오디오신호 증폭(Noise-free audio amplification)
NCP2991는 –103데시벨(dB)의 뛰어난 전원신호 제거비(power supply rejection ratio, PSRR)를 갖고 있어서, 배터리 전원 전압의 변화에 의해 발생될 수 있는 어떠한 잡음도 제거할 수 있습니다. 이 기기는 GSM(Global System Mobile) 전송시 발생하는 소위 “TDMA 잡음(Time Division Multiple Access)”에 매우 효과적입니다. 또한, 이 기기는 시동 및 종료 시킬 때 제로 팝앤클릭(zero pop-and-click) 잡음을 보장하며, 모든 입력 구성에 적용됩니다. 이 기기의 매우 낮은 일반적인 총 고조파 왜곡(Total Harmonic Distortion, THD)(0.015 퍼센트) 레벨 또한 고충실도(high fidelity) 오디오 출력을 강화시켜 주고 있습니다.

매우 빠른 시동 시간(Ultra fast start-up time)
NCP2991의 시동 시간은 15밀리초(ms)와 20밀리초(ms) 사이에서 선택할 수 있습니다. 이러한 매우 빼른 시동시간에 힘입어, NCP2991은 사용중이 아닐 때에는 셧다운(shut-down) 모드로 유지시킬 수 있습니다. 그러므로, 대부분의 시간에 NCP2991은 오직 20나노앰페어(nA)만을 소모합니다. 빠른 오디오 응답은 터치 스크린을 가지고 있는 휴대형 장치에 있어서 특히 매우 중요합니다. 왜냐하면 사용자는 오디오 피드백을 전체 시스템의 응답성 지표로 인식할 수 있기 때문입니다.

기타 특징
NCP2991은 8오옴(ohm) 스피커로 1.35와트(W)의 출력을 내거나 또는 4오옴(ohm) 스피커로 1.1W 출력을 낼 수 있습니다. 이 기기는 또한 내장된 열과부하보호(thermal overhead protection) 회로를 가지고 있어서, 과열 상태 발생시 기기의 작동을 멈추게 할 수 있습니다.

“NCP2991는 대부분의 휴대형 응용 분야에서 일반적으로 볼 수 있는 4개 기본 하부 시스템을 목표로 하여, ON Semiconductor사의 솔루션 포트폴리오에 추가된 중요한 제품입니다. 이 기기는 특히 오디오 하부 시스템에서의 요구를 만족시킬 수 있는 제품입니다. ON Semiconductor사는 소형 및 휴대형 장치에서의 조명/디스플레이, 전원 관리 그리고 상호접속 하부 시스템을 위한 솔루션을 또한 제공하고 있습니다.”라고 ON Semicondcutor사의 디지털 가전 제품을 위한 전략 마케팅 및 시스템 엔지니어링 부문 이사인 Wes Reid씨가 언급하였습니다.

패키징 및 가격
산업 표준인 1.45 mm x 1.45 mm x 0.6 mm µBump 패키지로 공급 가능하며, 예산 가격은 3,000 유닛 물량을 기준으로 유닛 당 $0.22 USD 입니다.

더 자세한 기술적 정보를 원하시면 https://www.onsemi.com를 방문하시거나, 또는 Crystal.Lam@onsemi.com 를 통해 Crystal Lam (Product Marketing Manager)씨에게 연락하시기 바랍니다.

About ON Semiconductor
With its global logistics network and strong product portfolio, ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) is a preferred supplier of high performance, energy efficient, silicon solutions to customers in the power supply, automotive, communication, computer, consumer, medical, industrial, mobile phone, and military/aerospace markets. The company’s broad portfolio includes power, analog, DSP, mixed-signal, advance logic, clock management, nonvolatile memory and standard component devices. Global corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona. The company operates a network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, Europe, and the Asia Pacific regions. For more information, visit https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the company references its website in this news release, such information on the website is not to be incorporated herein.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.