ON Semiconductor Introduces Compact Power Line Communication Solution for Reduced Component Count and Implementation Cost

CENELEC 포함한 전 세계 규제기준을 준수

NCS5650 - a new line driver device targeted at Power Line Carrier (PLC) communications applications 2010년 8월 24일, 서울 -고성능, 고효율 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 제공하는 온세미컨덕터(Nasdaq:ONNN, 지사장: 이종덕)가 스마트 미터링(smart metering), 산업 제어 및 도로 조명 등의PLC(Power Line Carrier) 통신 애플리케이션용 라인 드라이버 소자 (모델명:NCS5650)를 출시했다. NCS5650은 고효율, 클래스 AB, 저 왜곡(low distortion) 드라이버로 전력선 광대역 모뎀으로부터신호를 수신하며 전력선 자체를 연결하도록 특별히 설계되었다.

NCS5650은 단일 이득(unity gain) 팔로우 버퍼 또는 1차 측의 4폴 로우 패스 필터를 구성할 수 있는 OPAMP(operational amplifier)가 설계되어 있다. 출력 측은 절연 변압기(isolation transformer) 또는 단일코일 커플링을 통해 2.0 A의 Peak 전류를 공급할 수 있는 능력이 있다. 1.5 A의 출력 전류에서, 출력전압은 최적의 신호 대 잡음비(SNR)를 보장하면서 어느 쪽 레일이든 1.0 V보다 작게 변화한다.NCS5650은 셧다운 모드에서 150 μA만을 사용하며, 전원은 단일6~12 V 또는 밸런스 된 ±3.0 V~±6.0 V를 사용할 수 있다.

고유의 완전한 전력 대역폭을 지닌 NCS5650은 CENELEC와 같은 현지 PLC 주파수 대역 규정을준수하므로 전 세계 어느 지역에서도 동작이 가능하다.

이 소자들은 −40 °C에서 +125 °C의 확장된 접합 온도 범위를 가지고 있다. 이 소자는 또한 비용에민감한 설계자들에게 추가로 BOM 비용 감소를 제공하는 동시에 발열을 넓히고, 열 신뢰도를 향상시키기 위해 노출된 방열 패드가 있는 소형 QFN 패키지로 제공된다.

온세미컨덕터 오디오, 비디오 및 인터페이스 제품 사업부장 사이먼 키튼(Simon Keeton)은 “전력선통신으로 인해 소비자들이 에너지 소비량을 더 잘 조절할 수 있게 됨에 따라 공공 시설 서비스 기업들은 더 스마트한 전기 배전망을 제공하게 되었다”고 전했다. 사이먼은 “NCS5650 은 당사의AMIS-49587 과 같이 업계의 선도적인 SFSK(Spaced Frequency Shift Keying) 모뎀과 함께 사용되면성능 및 가격에 이상적인 균형을 주는 PLC 통신의 좋은 솔루션으로 작용한다. 이 솔루션을 채용해설계하면 부품 수를 감소시키는 동시에 총 BOM 을 줄이는 이중 효과를 얻을 수 있게 될 것”이라고 덧붙였다.

보다 자세한 정보는https://www.onsemi.com를 통해 확인해 볼 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.