onsemi Introduces Lowest Power Image Sensor Family for Smart Home and Office

Hyperlux LPイメージセンサでバッテリ寿命の最大40%延長が可能に¹

2023年10月11日(米国2023年10月10日発表)- インテリジェントなパワーおよびセンシング技術のリーディング・サプライヤであるオンセミonsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON)は、スマートドアベル、セキュリティカメラ、AR/VR/XRヘッドセット、マシンビジョン、ビデオ会議などの産業用および業務用カメラに最適な「Hyperlux LP」イメージセンサファミリを発表しました。これらの1.4μmピクセルセンサは、業界をリードする画質と低消費電力を実現すると同時に、厳しい照明条件下でも鮮明で活力ある画像を撮影できる高い性能を達成しています。

また、この製品ファミリはフットプリントを最小限に抑え、最小では米粒大に近いサイズになるスタックドアーキテクチャ設計を採用しており、サイズに制限のある機器に最適です。ユースケースに応じて、5メガピクセルの「AR0544」、8メガピクセルの「AR0830」、20メガピクセルの「AR2020」から選択できます。

ホームおよびビジネスオーナーは、自衛のために他のいかなるセキュリティ対策よりも、カメラそのものを選択する傾向があり、カメラ市場は2030年までに3倍になると予想されています²。その結果、消費者は全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるために、より優れた画質、信頼性、長いバッテリ寿命を提供するデバイスを求めています。

これらのイメージセンサにより、カメラは厳しい天候や照明条件でも、鮮明な画像とより正確な物体検出を行うことができます。また、これらのカメラは、バッテリの交換や充電が困難な場所に設置されることが多いため、低消費電力が重要な要素となっています。

「Hyperlux LP」ファミリは、以下のような性能や解像度を最適化する機能および独自技術を搭載しています。

  • ウェイク・オン・モーション – フルパフォーマンスモードでの所要電力の数分の1しか消費しない、低消費電力モードでのセンサ動作が可能です。センサが動きを検出すると、写真を撮るよりも短時間で高性能状態に移行します。
  • スマートROI – 2つ以上の関心領域(ROI)を識別し、縮小帯域幅のシーンおよびオリジナルディテールでの個別ROIのコンテキストビューを与えます。
  • 近赤外線(NIR)性能 – 革新的なシリコン設計とピクセルアーキテクチャにより、最小限の補助照明で卓越した画質を実現します。
  • 低消費電力 – 画質に影響を与える熱ノイズを低減し、ヒートシンクを不要にし、ビジョンシステム全体のコストを削減します。

オンセミで、インテリジェントセンシング・グループのシニア・バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャを務めるロス・ジャトウ(Ross Jatou)は、次のように述べています。「オンセミの優れたアナログ設計とピクセルアーキテクチャを活用することで、オンセミのセンサはカメラ機器の購入時に考慮される、画質とバッテリ寿命という2つの最も重要な要素を改善します。オンセミの新しいイメージセンサファミリは、バッテリ寿命の大幅な延長とシャープで高精細な画像を撮影する性能を提供します」

スマートホーム機器に加えて、「Hyperlux LP」ファミリが改善できる他のアプリケーションの1つが、より直感的でシームレスなビデオ会議ソリューションを実現する社内会議エクスペリエンスです。

Owl Labs社で、システムエンジニアリング担当シニアディレクタを務めるアシシュ・タナワラ(Ashish Thanawala)氏は、次のように述べています。「当社のビデオコラボレーション・ソリューションには、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するために複数の要素を統合した、高品質のイメージセンサが必要です。「Hyperlux LP」イメージセンサの卓越した光学性能、革新的な機能、極低消費電力により、高度にインテリジェントで最適化されたビデオ会議システムにおいて、深い没入感のあるバーチャル会議エクスペリエンスを提供できます」

「Hyperlux LP」イメージセンサファミリは、2023年第4四半期に発売予定です。

各製品の詳細はこちら:AR2020, AR0830, AR0544

関連ブログ: A Closer Look - Hyperlux LP Image Sensors


¹ 特定の条件下で実施された内部テストに基づく。実際の結果は、デバイス、使用パターン、その他の外的要因によって異なる場合があります。

² Status of the CMOS Image Sensor Industry, Yole Intelligence Report, 2023.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy