onsemi to Integrate its Silicon Carbide Technology in BMW Group’s Next-Generation Electric Vehicles

Grazie a un accordo di fornitura sul lungo periodo, i futuri sistemi di trazione elettrici del Gruppo BMW utilizzeranno i chip della linea EliteSiC di onsemi, grazie ai quali sarà possibile aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici

SCOTTSDALE, Ariz. – 6 Marzo, 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), azienda leader nei settori delle tecnologie di rilevamento e della potenza intelligente, ha annunciato di aver stipulato un accordo di fornitura sul lungo periodo (LTSA – Long Term Supply Agreement) con BMW AG (BMW) in base al quale la tecnologia EliteSiC di onsemi sarà utilizzata nei sistemi di trazione (drivetrain) elettrici della Casa tedesca produttrice di veicoli di fascia alta per il bus in continua a 400 VDC. I più recenti chip della linea EliteSiC M3 da 700 V vengono impiegati in un modulo di potenza a ponte intero in grado di fornire una potenza di parecchie centinaia da kW.

La collaborazione strategica tra le due aziende durante lo sviluppo e l’integrazione del sistema di trazione elettrico ha permesso a onsemi di fornire soluzioni a livello di chip differenziate e specifiche per questa applicazione, ottimizzate in termini di dimensioni e layout e caratterizzate da elevate prestazioni e massima affidabilità. Il miglioramento delle caratteristiche elettriche e meccaniche ha contribuito a aumentare l’efficienza e a ridurre le perdite di potenza complessive, garantendo così le più alte prestazioni a livello di sistema.

“Poichè la massima autonomia è uno dei fattori che più incide sull’acquisto di una vettura elettrica – ha commentato Asif Jakwani, senior vice president e general manager della Advanced Power Division del Power Solutions Group di onsemi – l’approccio a livello di sistema che abbiamo adottato per ottimizzare le prestazioni di tutti i veicoli elettrici di BMW si traduce in un vantaggio competitivo chiave. Oltre a ciò, siamo perfettamente in grado di supportare il rapido aumento della domanda dei veicoli elettrici di fascia alta di BMW potenziando tutte le varie fasi di produzione della nostra catena di fonitura di prodotti SiC a integrazione verticale”.

Grazie a un’esperienza acquisita in svariati decenni nella produzione di componenti di potenza per il settore automotive, onsemi ha sviluppato tecnologie di potenza “intelligenti” differenziate che forniscono soluzioni all’avanguardia per i sistemi di trazioni elettrici. Tra queste si possono segnalare le innovative tecnologie di packaging e il percorso evolutivo delle strutture delle celle – da planari a configurazioni “a trincea” (trench) – utilizzate sull’intera gamma di tensioni, che hanno permesso alla società di assicurare gli elevate livelli di affidabilità richiesti nelle applicazioni automotive relative ai veicoli elettrici.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy