onsemi to Show Best-In-Class Image Sensing at VISION

Stuttgart – 29. September 2022 – onsemi

Share

Live-Demos zeigen neueste Bildverarbeitungslösungen für verschiedene Industriezweige

Stuttgart – 29. September 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, wird auf der VISION 2022 – der weltweit führenden Fachmesse für industrielle Bildverarbeitung – am Stand 10G30 seine neuesten Bildsensoren vorstellen.

Tragbare Barcode-Leser müssen schnell und zuverlässig sein und eine lange Akkulaufzeit haben, um die steigenden Erwartungen an die Produktivität der Mitarbeiter im Einzelhandel und in E-Commerce-Lagern zu erfüllen. onsemi wird einen Barcode-Leser Lösung mit einem neuen 1/8"-VGA-CMOS-Bildsensor vorstellen, der die Global-Shutter-Effizienz der vorherigen Generation der eigenen VGA-Bildsensoren um das Vierfache übertrifft. Die geringe Größe und der geringe Stromverbrauch ermöglichen den Einsatz in hochkompakten Bildverarbeitungssystemen. Der neue Sensor wird durch den Coprozessor AP1302 und andere branchenführende Bildsignalprozessoren über eine Single-Lane-MIPI-Schnittstelle unterstützt und liefert Bilddaten in voller Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde (fps).

onsemi stellt auch einen hochauflösenden Bildsensor speziell für Machine-Vision-Anwendungen vor. Dieser auf eigener Technik basierende 1/2"-20MP-Bildsensor verfügt über viele Funktionen, die eine hohe Bildqualität unter allen Betriebsbedingungen liefern – mit hoher Leistungsfähigkeit und geringem Stromverbrauch. Für Anwendungen, bei denen Stromverbrauch und/oder Bandbreite eine Rolle spielen, lässt sich der Sensor so konfigurieren, dass eine Vielzahl von Bildformaten mit niedriger Auflösung ausgegeben werden.

Zusammen mit Leopard Imaging wird onsemi eine bildverarbeitungsgesteuerte Robotik-Lösung demonstrieren, die mit dem bewährten Bildsensor AR0234CS eine hohe Tiefengenauigkeit bietet. Dieser 1/2,6"-2,3MP-Bildsensor arbeitet mit Global Shutter, kann 120 fps bei voller Auflösung liefern und ist als Sensorpaar für stereoskopisches Sehen vorgesehen, das für Tiefenmessungen erforderlich ist. Die Lösung zeigt eine 2D/3D-Bildausgabe mit branchenführender Tiefengenauigkeit, die auf der Jetson™-Plattform von NVIDIA® läuft. Darüber hinaus demonstriert die Plattform eine parallel laufende monokulare Kameralösung, die intelligente Bildverarbeitung für Smart-Label-Erkennung, OCR, Barcodes und vieles mehr bietet.

Besucher der VISION werden auch die CMOS-Bildsensoren der XGS-Reihe von onsemi sehen, insbesondere das X-Cube-Referenzdesign und die X-Celerator-FPGA-Entwicklungsplattform, die auf dem XGS 5000 (5,3MP 2592 x 2048 Pixel), XGS 16000 (16MP 4000 x 4000 Pixel) und dem Flaggschiff XGS 45000(44,7MP 8192 x 5460 Pixel) basieren, das 8K-Videos mit 60 fps verarbeiten kann. Diese Bildsensoren können mehrere Auflösungen und Bildraten mit 12-Bit-Auflösung liefern. Die Bildsensoren basieren auf einem neuen 3,2m-Global-Shutter-Pixel, mit dem die XGS-Reihe eine hervorragende Bildqualität und -gleichmäßigkeit bietet – selbst bei hohen Auflösungen.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.