ON Semiconductor Enhances IoT Asset Management with Angle of Arrival (AoA) Location Technology

PHOENIX, Arizona – 19. Januar 2021 –

Share

Softwarelösung mit Quuppa Intelligent Locating System™ für Asset-Tracking und Überwachungsanwendungen

PHOENIX, Arizona – 19. Januar 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt das Quuppa Intelligent Locating System™ für den RSL10, den branchenweit stromsparendsten Flash-basierten Bluetooth® Low Energy (BLE) Funk-SoC (System on Chip) bereit. Die Lösung wird im benutzerfreundlichen CMSIS-Paket ausgeliefert und ermöglicht die Entwicklung stromsparender Anwendungen zur Verfolgung/Ortung von Objekten in Innenräumen mit „Direction Finding“ und fortschrittlicher AoA-Technik (Angle of Arrival).

Das Quuppa Intelligent Locating System ist eine Plattform für standortbasierte Dienste und Anwendungen. Deren Direction-Finding-Technik und Positionierungsalgorithmen ermöglichen die Echtzeitverfolgung von Tags und Geräten mit einer Genauigkeit von Zentimetern – selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Mit der Quuppa-Technik lassen sich Positionierungs-Updates bis zu 50 Mal pro Sekunde senden. Damit steht eine zuverlässige und vielseitige RTLS-Lösung (Real-Time Locating System) für alle Branchen bereit.

Das RSL10-Quuppa-RTLS-AoA-Tag-CMSIS-Paket ist als Teil eines umfassenden Asset-Management-Entwicklungs-Ökosystems von ON Semiconductor und seinen echnologiepartnern erhältlich. Das Ökosystem bietet Herstellen flexible Einsatzmöglichkeiten und eine Reihe RSL10-basierter Lösungen, darunter Sensor-Entwicklungskits und Software-Ressourcen. Für fertige Lösungen hat ON Semiconductor zusammen mit Tatwah ein Angebot an Bluetooth-Tags und Beacons entwickelt, u.a. die kürzlich hinzugefügten Quuppa Trackable Tags.

„Die Überwachung und Verfolgung von Assets ermöglicht neue Funktionen und eine erheblich verbesserte betriebliche Effizienz in verschiedensten Bereichen“, so Wiren Perera, Head of IoT bei ON Semiconductor. „Äußerst stromsparende funkbasierte Sensorik und die genaue Ortung sind dabei unerlässlich. Die Quuppa-Tracking-Technik auf unserer funkbasierten Bluetooth-Low-Energy-Plattform bedient diese Forderung, und unser Angebot wird das gesamte Marktpotenzial ausschöpfen.“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit ON Semiconductor eine Lösung für die Überwachung und Verfolgung von Assets in vertikalen Märkten zu entwickeln. Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach RTLS-Technik, bei der Unternehmen versuchen, Transparenz in ihre Fertigungslinien und Arbeitsabläufe zu bringen“, so Fabio Belloni, Chief Customer Officer bei Quuppa. „Der Bedarf an verschiedenen Arten von Sensoren und Tags, um diese Anwendungen zu unterstützen, ist immens.“

Das RSL10 Quuppa AoA RTLS Tag CMSIS Pack mit dem Quuppa Intelligent Locating System ist kompatibel zu sämtlicher RSL10-basierter Entwicklungshardware und steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen:

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy