ON Semiconductor Unveils Class D Audio Amplifier for Flat Panel TVs with Digital Power Limit and Selectable Gain

Aug 02, 2011

자동복구 매커니즘이 단락과 과열 조건 방지

the NCS8353 stereo audio amplifier, a Class D device

2011년 8월17일 - 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(한국, 동남아 지역 부사장: ONNN)가 고효율 에너지 레벨 (>87%)을 갖춘 Class D 소자인 NCS8353 스테레오 오디오 증폭기를 출시했다. 이 제품은 시스템 디자인에서 히트 싱크를 사용할 필요가 없다.

플랫 패널 TV 시장을 겨냥한 이 소자는 TV 시스템의 24볼트 백라이팅 레일로부터 전원을 공급받아 8 Ω BTL로 채널 당 20와트까지의 파워를 지속적으로 제공한다.

Class-D 아키텍처에서 사용되는 Pulse Width Modulation (PWM) 테크닉은 스피커 자체를 LC 필터로 사용하면서 특정 상황에서는 필터 사용을 불필요하게 한다. 이러한 특장점은 일반적으로 EMI 를 제거할 추가 부품의 필요를 없앰으로써 재료비 절감 효과를 가져온다.

온세미컨덕터 신호 및 인터페이스 제품부서의 마케팅 매니저 조쉬 워너 (Josh Warner)는 “플랫 패널 TV 시장에서의 경쟁이 심화됨에 따라 제조업체들은 다른 경쟁사들과 차별화되길 원한다”면서 “NCS8353와 같은 고집적화를 통해 패키지 된 증폭 장치는 TV 디자인을 더욱 세련되게 하므로 개발자들은 단락과 온도 변화로부터 안전하고 유연한 시스템을 만들 수 있게 되었다”고 전했다.

네 개의 음량 조정 가능 범위는 20 dB, 26 dB, 32 dB, 36 dB이다. 디지털 파워 리미터가 두 개의 외부 비트를 사용해서 10W, 12W, 15W, 20W의 특정 출력을 냄으로써 TV 스피커를 높은 진폭 입력 스파이크로부터 보호한다. 뮤트 기능을 통해 오디오 소스가 전환되는 동안에 오디오를 출력되지 않게 하며 셧다운 기능은 증폭기에 발생한 정전류를 100µA로 줄여준다.

낮은 출력 파워에서도 안정된 오디오 작동을 하기 위해 내부 온도는 150°C의 교차점 위에 있어야 하고 기기의 내부 음량 조절은 서서히 줄어들어야 한다. 음량 조절 감소와 내부 파워 소실의 조합은 안정적인 최대 다이 온도를 약 140°C로 만들어 준다. 출력 스테이지는 다이 온도가 160°C 이상으로 올라갈 때 완전히 닫히게 된다. 전력 스테이지는 기기의 다이 온도가 130°C 밑으로 떨어질 때 다시 기능하기 시작한다.

단락이 감지될 경우 소자의 출력단은 완전히 정지되며 내부 카운터가 활성화된다. 100 ms가 지난 후에 출력단은 재활성화되며 단락 현상이 없어질 때까지 이와 같은 사이클은 지속된다.

NCS8353은 5 mm x 5 mm, 무연의 32핀 QFN 패키지로 제공되며 가격은 10,000개 단위로 개당 $0.78이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy