ON Semiconductor Supports PCI Express Applications with New Clock and Data, Switching and Protection Devices

2012년 10월 12일 -

Share

네트워킹, ATE 애플리케이션에 PCle 3.0 기술을 접목한, 팬아웃 버퍼, 차동 스위치, ESD 보호 소자

2012년 10월 12일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 라우터, 서버, 네트워킹 설비, ATE 등과 같은 통신 시스템의 주변 구성 부품 상호연결 익스프레스(PCIe) 애플리케이션에 부응하는 제품 포트폴리오를 한층 강화하는 새로운 부품을 다양하게 출시했다. 이 새로운 소자들은 차동 클록 및 데이터 팬아웃 버퍼인 NB3N1XXX 제품군을 비롯해 NCN3411 4채널과 NCN3612B 6채널 차동 스위치, 그리고 ESD7004와 ESD7008 과도 전압 서프레서들이다.

클록과 데이터

6,8,10 혹은 21 출력을 제공하는 NB3N106K와 NB3N108K, NB3N111K, NB3N121K의 차별적인 팬아웃 속도계와 데이터 드라이버 는 고정밀, 저위상 잡음 클록을 여러 개 필요로 하는 시스템에 이상적이다. 단 0.1 피코초(ps) rms(12Hz- 20Mz에서 집적)와 100ps(최대)의 저 출력 대 출력 비대칭값 의 전형적인 추가 위상 지터를 제공하는 고성능 팬아웃 버퍼는Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ PCIe 세대에 부응하는 애플리케이션에 적용된다. 시스템 설계자들은 소자를 입력해 싱글엔드 혹은 차동 LVPECL과 LVDS, HCSL 시그널을 직접 받아들여 멀티플 입력 시그널링 구조와 인터페이스를 쉽게 함으로써 디자인을 보다 유연하게 할 수 있다. 완벽한 클록 소스를 NB3N1XXK 팬아웃 버퍼에 제공하는 PCIe 속도계 신시사이저 NB3N3002, NB3N5573을 사용하면 완벽한 클록 트리가 실현된다.

스위칭

NCN3411과 NCN3612B 차동 스위치는 PCIe 3.0 애플리케이션에서 1초당 8.0 기가바이트(Gbps)까지 통신 속도를 지원할 수 있도록 설계됐다. 이 신 소자들은 각각 열방출을 감소시키는200 마이크로 암페어와 250마이크로 암페어의 저 공급 전류를 필요로 한다. 단극과 쌍투식(SPDT) NCN3411은 두 개의 PCle 슬롯을 관리하며 하나의 컨트롤러로 두 개의 PCIe 슬롯을 다루는 4개의 차동 채널을 제공한다. NCN3612B는 양쪽 데이터 타입 간의 스위칭을 허용하는 디스플레이 포트 1.2와 PCIe 3.0과 호환이 가능하다.

보호

정전류 방전(ESD)로부터 민감한 고속 데이터 라인을 보호하는 일은 PCIe 애플리케이션에 있어서 중요한 고려 사항이다. 온세미컨덕터의 단일 방향 4-채널 ESD7004와 집적화된 4-쌍(8 라인) ESD7008은 저 정전용량, 저 클램핑 전압 ESD 보호 다이오드로서 PCIe 보호에 이상적인 솔루션이다. "flow-through"스타일 패키지는 지속적인 임피던스 유지에 필요한 트레이스 시간 매칭과 PCB 레이아웃을 간단하게 한다.

온세미컨덕터의 기업 마케팅 부사장인 데이비드 소모(David Somo )는 “주변 구성 부품 상호연결 스페셜 인터레스트 그룹(PCI-SIG)의 회원사인 온세미컨덕터는 네트워킹과 통신 이용자들이 요구하는 혁신적인 인터페이스를 지원하기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있다” 며 “이번에 출시된 클록과 스위칭, 보호 소자는 PCI 익스프레스 애플리케이션에 필요로 하는 최대 시스템 버스트 성능을 가능케 하도록 특별히 개발됐다”고 밝혔다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.