모바일 월드 콩그레스 (MWC) – 스페인, 바르셀로나 - 2016년 2월 22일 - 에너지 효율 혁신을 주도하고 있는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 RFMicron과의 협력을 통해 모든 사물인터넷 (IoT) 클라우드 플랫폼에 적용되는 무선 수동 센서 솔루션의 개발 속도를 높일 수 있는 혁신적인 ‘플러그-앤-플레이’ 개발 툴을 개발했다.
이번에 개발된 IoT 플랫폼 개발 키트는 Smart Passive Sensor™ (SPS) 기술과 IoT 하드웨어가 전력과 공간 제약이 특별한 영향을 미치는 장소에서도 작동하게 하는 빠르고 효율적인 고성능 컴퓨팅과 커넥티비티 모듈 시리즈로 제공된다. 간소화되고 유연한 이 솔루션은 시스템의 여러 지능적 기능을 센서가 위치한 곳으로부터 격리시켜 클라우드로 옮겨 놓는 역할을 한다.
각각의 IoT 플랫폼 개발 키트는 RFMicron의 Magnus® S2 센서를 사용해 온도, 습도, 기압 혹은 근접 센싱 기능 등을 수행하는 온세미컨덕터의 무선 센서 태그를 포함한다. 플랫폼은 또한 32dMm의 (데시벨 밀리와트) 전력을 소모하며 860 메가헤르츠 (MHz) 부터 960 MHz에 이르는 주파수 범위의 UHF RFID 리더 모듈 기능도 제공한다. 국부적인 데이터 처리는 ARM® Cortex-A8 기반의 AM335x 시스템 온칩(SoC)에 의해 수행된다.
이 플랫폼은 캡쳐 데이터를 WLAN, 지그비, Z-Wave, UHF Gen 2 등을 통한 무선 네트워크나 유선 기반 (KNX, CAN, SPI, 이더넷 등)을 통해 전송한다. 개발 키트는 센서 역량을 테스트하는 툴 셋트를 제공하는 온세미컨덕터의 기존 무선 센서 평가 키트인 SPS1M-EVK를 보완한다.
“당사의 IoT 플랫폼 개발 키트는 무선 센서가 빠르고 효율적으로 여러 애플리케이션에서도 작동하도록 IoT 기반의 데이터 습득/모니터링 하게 한다. 이를 채택하면 다중 센서로부터의 데이터를 신속히 파악, 분석해서 다양한 백엔드 네트워크에 이용할 수 있다”고 온세미컨덕터의 보호 및 신호 부문 부사장 겸 총괄 담당인 게리 스트레커(Gary Straker)가 말했다. 스트레커 부사장은 또한 “이 플랫폼을 통해 무선 센싱 기술은 이제 그 동안 가능하지 않았거나 배터리 교체가 매우 어렵고 비용이 많이 드는 애플리케이션에 적용, 배치 될 수 있다. 이 획기적인 제품은 IoT 개발의 범위를 혁신적으로 넓힘으로써 다양한 애플리케이션에서의 기술 평가를 간단하게 실행하도록 할 것 이다. 또한 이 무선 센싱 기술을 통해 업계는 이전에 불가능했던 것들의 연결성을 실현하게 될 것이다”라고 덧붙였다.
이 플랫폼은 사용이 쉬운 터치 가능한 유저 인터페이스, LED뿐 아니라 용이성을 강화하고 작동 가능성을 확장하기 위해 설계된 헤더와 스위치로 구성되어 있다. 정교한 소프트웨어는 dedicated노드로서 플랫폼이 어떤 지원 네트워크에서든지 작동하도록 해준다. 또한 내장된 애플리케이션 펌웨어는 엔지니어들의 경험 수준에 상관없이 더욱 효율적인 IoT 기반의 작동을 체득, 모니터링하도록 지원한다.
모든 기능을 자족하는 단일 보드에서의 이러한 조합은 IoT 플랫폼 통합 툴이 에코시스템에서 무선 센싱 기술을 쉽게 평가하도록 돕는다.
구매 정보
무선 센서 IoT 플랫폼 개발 키트인 SPSXXXX와 무선 평가 키트 SPS1M-EVK는 즉시 온세미컨덕터의 웹사이트를 통해 직접 구매하거나 유통 업체들을 통해 구매 가능하다.
• Follow @onsemi on Twitter.
• Follow@安森美半导体 on Weibo.
온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다.
온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.
|