ON Semiconductor Provides Secure End-to-End Bluetooth® Low Energy Solution using Veridify Technology

서울, 2020년 7월 22일 –

Share

블루투스 5 RSL10 라디오, 베리디파이의 ISO 26262 ASIL D 인증 보안 툴로 한층 강화…저전력 연결성 제공

서울, 2020년 7월 22일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 자사의 업계 최저 전력 플래시 기반 블루투스 저 에너지(Bluetooth® Low Energy) 무선 SoC(시스템 온 칩)RSL10에 베리디파이 시큐리티(Veridify’s, 이하 베리디파이)의 공개 키 보안 툴을 즉시 사용가능 하다고 발표했다. 베리디파이의 툴은 CMSIS-Pack에서 제공되므로, 개발자가 디바이스 간 인증, 데이터 보호, 보안 펌웨어 업데이트 등의 중요한 보안 기능을 통해 RSL10 솔루션을 보호할 수 있도록 한다.

RSL10 라디오 제품군은 AES-128 암호화 하드웨어 블록을 포함한 내장 보안 기능과 IP 보호를 위해 잠재적 침입자로부터 디버그 인터페이스를 잠글 수 있는 기능을 제공한다. 이러한 '온 프로세서' 기능은 베리디파이의 기술로 보완되어 현장에서 디바이스 간 식별, 인증, 데이터 보호를 지원한다. 베리디파이의 공개 키 툴을 실행하는 RSL10라디오는 서명된 공개 키를 교환하고, 공개 키 소유자를 인증하며, 임시 상호 기밀을 생성한다. 그런 다음 AES128 엔진과 함께 이 공유 암호를 사용해 디바이스와 사용자 간의 데이터를 암호화한다.

RSL10과 같이 베리디파이 툴을 실행하는 디바이스들은 베리디파이의 제로 터치 온 보딩, 블록 체인 소유권 관리 및 등록 솔루션인 DOME™을 활용할 수 있다. 베리디파이의 보안 솔루션은 ISO 26262 ASIL D 인증을 받았으며, 코드 설치 공간이 매우 작을 뿐 아니라, RSL10의 Arm® Cortex®-M3 프로세서에 나와있는 것처럼 소프트웨어로만 구현할 수 있다. 베리디파이 툴로 구축된 보안 프로토콜은 기존 방식 보다 몇 배 더 빠르게 실행된다. 일례로, RSL10의 인증 프로토콜은 일반적으로 28 밀리 초 이내에 실행되어, RSL10이 제공하는 에너지 효율 이점을 보완한다. 베리디파이로 구축된 솔루션은 산업, 스마트 빌딩, 의료, 자동차 및 소비자 공간의 사물인터넷(IoT) 엣지(edge) 애플리케이션에 이상적이다.

온세미컨덕터 IoT 전략 총괄 와이렌 페레라(Wiren Perera)는 “전력 소비와 보안은 IoT 엣지 노드 제조업체에 있어 중요한 우선 순위이다. 베리디파이의 기술로 RSL10 라디오의 우수한 성능을 한층 향상시켜, IoT 업체들에게 보다 안전한 엔드-투-엔드 솔루션을 제공하게 되어 기쁘다”고 설명했다.

베리디파이의 CEO 루이스 파크스(Louis Parks)는 ”풍부한 기능과 업계 선도적인 초 저전력 소비를 제공하는 RSL10은 안전한 무선 애플리케이션을 제공하기 위한 탁월한 플랫폼이다. 온세미컨덕터와의 협력으로, 기존에는 훨씬 더 큰 프로세서에서만 사용할 수 있었던 보안 기능들로 쉽게 구현 가능한 강력한 보안 솔루션을 제공하게 됐다. 온세미컨덕터의 지원에 감사하며, 앞으로 우리 고객들에게 보다 다양한 혁신적인 보안 솔루션을 제공할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

베리디파이의 공개 키 보안 툴을 포함한 블루투스 IoT 개발 키트 CMSIS-Pack은 onsemi.com/rsl10에서 무료로 다운로드 가능하다.

추가자료
ž온세미컨덕터의 IoT 관련 정보
ž온세미컨덕터의 블루투스 저 에너지 연결성 관련 정보
ž온세미컨덕터의 에코시스템 파트너 관련 정보
ž베리디파이를 통한 디바이스 간 인증 동영상
žIoT 엣지 노드를 위한 엔드-투-엔드 솔루션 관련 블로그

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.