ON Semiconductor Addresses High Demand for Low Power, Integrated Wireless Devices to Drive Connectivity of the Internet of Things

IoT와 스마트 미터링용 통신 지원하며 새 표준을 준수하는 SoC 트랜스시버 NCS3651x 제품군















2.4 GHz ultra-low power transceiver.

2014년 11월 7일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 사물인터넷(IoT)과 스마트 미터링 애플리케이션용으로 고성능, 고신뢰도의 효율적인 통신을 지원하는 신제품군을 출시했다. 시스템온칩 트랜스시버 NCS3651x 제품군은 고집적 혼성 시그널 집적 소자 기술과 RF(라디오 주파수) 설계를 기반으로 온세미컨덕터의 숙련된 기술을 이용해 개발됐다. 온세미컨덕터는 ZigBee® 얼라이언스의 회원사이다.

NCS3651x는 2.4GHz 초저전력 무선 트랜스시버 제품군으로 IEEE 802.15.4-2006 표준에 기반을 두고 있으며 ZigBee, 6loWPAN, WirelessHART, 독자 버전과 같은 프로토콜을 지원한다. 특히 이 솔루션은 스마트 미터링과 소비재 기기에서 낮은 데이터 전송률의 간헐적인 통신 IoT 애플리케이션에 이상적이다.

이 소자들은 표준 배터리((1.0V에서 3.6 V) 로부터 단일 공급 동작하며 저전력 소모와 고효율에 최적화돼 최상의 저 수신과 전송 전류를 가진다. 이를 통해 에너지 수확과 같은 대체 에너지에 대한 시장 수요를 확대에 기여할 전망이다. 이 제품들은 또한 배터리 수명을 대폭 연장하는 한편 어떠한 형태의 배터리가 추가되어도 잘 호환한다.

NCS3651x 는 데이터 저장을 위해 다양한 설정의 RAM과 프로그램 저장용 FLASH 메모리는 물론 강력한 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서를 집적했다. 이 솔루션은 최상급 풀 메모리 설정을 포함해 다양한 애플리케이션과 소프트웨어 프로토콜을 고객들에게 지원한다. 다수의 주변 소자들은 최소한의 외부 부품만으로 무선 네트워크 설계 완성을 가능케 한다.

온세미컨덕터의 산업용 타이밍 제품 사업부 라이언 카메론(Ryan Cameron) 부사장은 “저전력의 내구성있는 집적화된 무선 통신용 소자는 사물인터넷과 스마트 미터링을 가능케 하는 열쇠로서 향후 이 시장의 무한한 성장을 가능케 한다”며 “당사는 RF 무선 기기 설계 분야의 여러 입증된 경험을 바탕으로 다양한 혼성시그널과 집적 기술의 전문성을 결합해 저전력 소모와 고성능 솔루션을 제공함으로써 고객사들이 원하는 통신 기능을 잘 구현하도록 돕게 되었다”고 밝혔다.

구매 정보

NCS3651x 제품군은 현재 디자인 윈을 앞당기기 위해 샘플로 제공되며 2015년 초중반 경에 대량 생산될 예정이다. 신제품 소자들은 RoHS를 준수하는 QFN-40 패키지로 시스템 공간을 절감시켜준다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.