New XGS CMOS Image Sensors Enhance ON Semiconductor Offerings for High-Resolution Industrial Imaging

PHOENIX, Ariz. – 19 Ottobre, 2020 –

Share

Questa linea di sensori che utilizza la tecnologia global shutter condivide un'architettura comune e garantisce una risoluzione fino a 45 Mp

PHOENIX, Ariz. – 19 Ottobre, 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica, ha ampliato la propria famiglia di sensori di immagine XGS con l'aggiunta di nuovi dispositivi ad alte prestazioni e basso rumore che garantiscono un'elevata velocità di acquisizione abbinata a una qualità dell'immagine a 12 bit. La gamma proposta include i mod. XGS 45000, XGS 30000 e XGS 20000, dispositivi in grado di fornire visualizzazioni dettagliate con una risoluzione massima di 45 Mp, particolarmente utili in applicazioni in cui la risoluzione rappresenta un aspetto critico, nonchè assicurare una velocità di acquisizione massima di 60 fps in modalità video con risoluzione pari a 8K. La società ha anche annunciato la disponibilità del nuovo mod. XGS 5000, espressamente progettato per garantire prestazioni spinte con bassi consumi, abbinate a un'elevata qualità dell'immagine, che si propone come la soluzione ideale per lo sviluppo di telecamere compatte da 29 x 29 mm2. Oltre a XGS 5000, sono già state rilasciate le versioni con risoluzioni di 3 Mp e 2 Mp per la produzione in volumi.

Per tutti i dispositivi della linea XGS la dimensione dei pixel è pari a 3,2 m per garantire un'elevata risoluzione, mentre l'avanzato progetto dei pixel assicura prestazioni spinte con bassi livelli di rumore e un'alta qualità delle immagini, requisiti essenziali in applicazioni IoT particolarmente complesse, come ad esempio quelle basate sulla visione artificiale e i sistemi di trasporto “intelligenti” (ITS - Intelligent Transportation System). Grazie allo shutter (otturatore) globale, gli oggetti in movimento possono essere ripresi senza alcun artefatto legato al movimento. Per semplificare la fase di design e ridurre il time-to-market, i dispositivi della serie XGS condividono un'architettura comune che consente lo sviluppo di un unico progetto di telecamera con diversi livelli di risoluzione.

Parecchi tra i più importanti produttori hanno già integrato i sensori della linea XGS nei loro prodotti, a dimostrazione della semplicità d'uso e della qualità dell'immagine di questi dispositivi.

Teledyne Imaging, azienda di riferimento a livello globale nella tecnologia di imaging digitale, ha di recente reso noto la disponibilità della nuova telecamera a scansione d'area GenieTM Nano-5G M/C8100, realizzata utilizzando il sensore XGS 45000.

“Le prestazioni, l'elevata risoluzione e la qualità che contraddistinguono questi nuovi sensori della linea XGS di ON Semiconductor – ha detto Manny Romero, Senior Product Manager di Teledyne Imaging – sono gli elementi che ci hanno spinto a utilizzarli per la realizzazione delle nostre telecamere a scansione d'area della serie Genie Nano-5G. Queste nuove telecamere, che integrano i sensori XGS 45000, XGS 30000 e XGS 20000, sono destinate all'uso in applicazioni di imaging industriale che richiedono elevate velocità di acquisizione e trasferimento dati”.

JAI A/S, uno dei principali produttori di telecamere per applicazioni di visione artificiale in ambito industriale e di riconoscimento di veicoli/immagini nei sistemi ITS (Intelligent Traffic System), ha integrato il sensore XGS 45000 nella nuova telecamera industriale da 45 Mp. I modd.SP-45000M-CXP4 e SP-45000C-CXP4 (rispettivamente la versione monocromatica e a colori) garantiscono una risoluzione di 44,7 megapixel e una velocità di acquisizione di 52 fps alla massima risoluzione.

“Il sensore XGS 45000 – ha commentato Usman M. Syed, VP Strategy & Digital Innovation di JAI – abbina una risoluzione di 8k a 60 fps, un'eccellente qualità delle immagini a 12 bit e la possibilità di acquisire le immagini in modalità global shutter in unico dispositivo”.

Basler, uno dei più importanti produttori di telecamere digitali impiegati in svariati settori e applicazioni – industriale, vendita al dettaglio, dispositivi medicali e sistemi per la gestione del traffico - ha annunciato l'integrazione ei sensori della linea XGS nella propria piattaforma boost conforme al più recente standard CoaXPress 2.0 per la visione artificiale.

“I sensori della serie XGS – ha spiegato Thomas Karow, Product Market Manager di Basler – hanno tutte le caratteristiche che ci permetteranno di aumentare i livelli di risoluzione della nostra famiglia di telecamere boost CXP-12. La loro adozione ci consente di mantenere l'eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni che contraddistingue queste nuove telecamere, senza dimenticare che i sensori XGS sono i componenti ideali sia per lo sviluppo di nuovi progetti sia per favorire la transione dai sensori CCD ai sensori CMOS nei sistemi di visione ad alta risoluzione esistenti”.

ON Semiconductor mette a disposizione un'ampia gamma di tool di sviluppo per supportare il processo di design. Un kit dimostrativo include una piattaforma hardware con il software DevSuite. Esso consente di effettuare una completa valutazione del sensore con possibilità di accesso a tutte le impostazioni dei registri. La piattaforma X-Celerator include il codice per FPGA pubblico e mette a disposizione un'interfaccia diretta agli ambienti di sviluppo per FPGA inclusi quelli di Altera e Xilinx. In grado di supportare dispositivi della linea XGS con una risoluzione massima di 16 Mp, la piattaforma X-Cube è un progetto di riferimento in formato 29 x 29 mm2 che supporta la conversione HiSPi-MIPI mediante un FPGA di Lattice, oltre a funzioni di acquisizione, elaborazione e analisi dell'immagine utilizzando il software DevSuite.

Per ulteriori informazioni sui nuovo dispositivi della linea XGS e sui tool di sviluppo disponibili è possibile contattare l'uffico vendite locale di ON Semiconductor o i distributori autorizzati.

Ulteriori risorse e documentazione:

ON Semiconductor ON Semiconductor (Nasdaq: ON) è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica che consentono agli utilizzatori di ridurre il consumo globale di energia. L’azienda è un fornitore leader di soluzioni a semiconduttore e offre una vasta gamma di dispositivi – per la gestione della potenza, la connettività, la temporizzazione, oltre a prodotti analogici, sensori, componenti discreti, SoC e dispositivi custom – ad alta efficienza energetica. I prodotti della società permettono di risolvere le complesse problematiche che i progettisti devono affrontare nello sviluppo di applicazioni per i settori automotive, comunicazioni, elaborazione, consumer, industriale, medicale, aerospaziale e della difesa. ON Semiconductor ha messo a punto programmi di fornitura e controllo qualità estremamente affidabili ed efficienti, opera seguendo programmi di conformità ed etici rigorosi e può contare su una rete di siti produttivi, filiali di vendita e centri di progettazione presenti in tutti i mercati chiave del Nord America, dell Europa e dell Asia-Pacifico. Ulteriori informazioni sono disponibili all; indirizzo: http://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.