onsemi and Kempower Enter Strategic Agreement for Electric Vehicle Chargers

Les technologies de pointe EliteSiC de MOSFET et de diodes d'onsemi seront essentielles pour les solutions de recharge rapide pour véhicules électriques de Kempower

SCOTTSDALE, Arizona. – 15 mai 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), un leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre d'un nouvel accord stratégique, il fournira à Kempower des MOSFET et des diodes EliteSiC pour les chargeurs évolutifs de véhicules électriques (EV). La collaboration régulière entre les deux entreprises permet à Kempower de proposer une suite de solutions de recharge pour véhicules électriques basée sur une variété de technologies de semi-conducteurs de puissance, y compris l'EliteSiC d'onsemi. Ces composants seront utilisés dans le frontal AC-DC actif et dans les convertisseurs DC-DC primaires et secondaires.

En incorporant la technologie EliteSiC MOSFET d'onsemi, les solutions de recharge pour véhicules électriques de Kempower bénéficieront d'une puissance, de performances et d'une fiabilité supérieures. Avec leur faible résistance ON et une capacité de grille et de sortie minimale, les composants d'alimentation EliteSiC présentent des pertes de puissance plus faibles à des fréquences de fonctionnement élevées, ce qui augmente l'efficacité du système et réduit la taille du système final. Ces avantages se traduisent par une densité de puissance plus élevée et une plus grande fiabilité globale pour les solutions de recharge destinées aux véhicules électriques de Kempower.

«Les composants d'alimentation onsemi EliteSiC améliorent l'efficacité et permettent de réduire la taille et le poids de nos solutions de recharge pour véhicules électriques», déclare Petri Korhonen, ingénieur en chef, Kempower. « De plus, la chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement d'onsemi et son large portefeuille de solutions d'alimentation intelligentes nous donnent la stabilité nécessaire pour continuer à fournir au marché des solutions de recharge pour véhicules électriques de classe mondiale.»

Dans le cadre de cet accord stratégique, Kempower intégrera la dernière diode EliteSiC D3 et les MOSFET M3S dans ses solutions de recharge pour véhicules électriques. Ces chargeurs permettent un équilibrage dynamique de la charge, garantissant une distribution maximale de la puissance et la meilleure expérience de charge possible pour les conducteurs. Les solutions de recharge Kempower sont connectées au cloud et évolutives, offrant la modularité nécessaire pour permettre aux opérateurs de flottes et de bornes de recharge de faire évoluer leurs systèmes en fonction de la demande.

«Notre force de fabrication et notre résiliente chaîne d'approvisionnement en SiC garantissent à Kempower que nous fournirons des produits de haute qualité dans les volumes convenus aujourd'hui et à l'avenir», déclare Asif Jakwani, vice-président senior et directeur général, Advanced Power Division, onsemi. «L'intégration de composants d'alimentation hautement fiables permet d'obtenir les EVC fiables et durables auxquels s'attendent Kempower et ses clients.»

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy