Intelligent Technologies from onsemi Power Every Node in Ramaxel’s Next Generation Servers

Des contrôleurs multiphases, des étages de puissance intelligents, et des régulateurs point-of-load haute fiabilité et haut rendement, constituent un catalogue complet pour l’alimentation de toute l'infrastructure « Cloud-to-Edge »

PHOENIX - 13 septembre 2021 - Ramaxel, l'un des grands fournisseurs de serveurs, de solutions de stockage et de services de conception, a choisi les technologies d'alimentation intelligente Cloud d’onsemi (Nasdaq : ON) pour ses prochains serveurs VR13.HC à base Intel. Les besoins énergétiques augmentent à chaque génération de processeurs. Avec son large portefeuille de solutions d'alimentation Cloud hautes performances et haute fiabilité, onsemi est bien placé pour répondre à ces besoins.

« En tant que leader émergent sur le marché en pleine expansion du Cloud, nous devons pouvoir compter sur nos fournisseurs. onsemi est devenu un partenaire stratégique pour nous en raison de sa qualité supérieure, de son innovation, de son efficience, de son support technique, et de ses capacités d'approvisionnement, qui nous ont permis de rationaliser notre processus de développement et de nous préparer à la production en grande série, » déclare AB Wang, Vice-Président Senior de la division Serveurs et Responsable du Développement du Stockage/Flash, chez Ramaxel.

La nouvelle famille de serveurs Ramaxel sera alimentée par le contrôleur numérique multiphase FD3501, commercialisé récemment, qui offre une réponse transitoire, une programmabilité et une facilité d'utilisation supérieures. Ce contrôleur, associé aux étages de puissance intelligents, aux régulateurs point-of-load, et aux technologies e-Fuse d'onsemi, offre un rendement énergétique, des performances et une fiabilité à la pointe du secteur.

« onsemi a plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la production en grande série de contrôleurs multiphases, » affirme Robert Tong, Vice-Président de la division Mobile, Informatique et Cloud chez onsemi. « La sortie du contrôleur numérique multiphase FD3501 étend notre portefeuille à la dernière génération de systèmes de serveurs Cloud basés sur la plateforme VR13.HC d'Intel, et renforce notre position en tant que fournisseur de solutions globales. »

Ding Wang, Vice-Président de Ramaxel chargé du développement des serveurs et de la R&D de l'entreprise, ajoute : « onsemi nous a permis de développer notre plateforme VR13.HC, et nous sommes convaincus qu'ils nous fourniront les meilleures technologies dans leurs catégories pour le développement de notre prochaine génération de plateforme de serveur VR14. »

En plus du FD3501, onsemi lancera bientôt des contrôleurs numériques multiphases à 8 et 12 phases pour prendre en charge la plateforme de serveur VR14 d'Intel. Les innovations de l'entreprise continuent de faire évoluer l'informatique Cloud en proposant des technologies intelligentes et à haut rendement, pour alimenter l'ensemble de l'infrastructure du Cloud à l’Edge.

À propos de Ramaxel :
Fondée en 1997, Ramaxel Technology (Shenzhen) Limited est une société ODM de premier plan, qui compte plus de 3 000 employés et plus de 1 000 ingénieurs en recherche et développement. Ramaxel est un fournisseur clé pour un certain nombre d'équipementiers de serveurs et de fournisseurs de services Cloud. Ramaxel est l'un des principaux fabricants de SSD/mémoire et produits pour serveurs en Chine. Pour en savoir plus sur Ramaxel, rendez-vous sur www.ramaxel.com.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. Grâce à un portefeuille produits très différencié et innovant, onsemi crée des technologies d’alimentation et de détection intelligentes permettant de relever les défis les plus complexes, et ouvre la voie à l’avènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy