onsemi to show Innovative Lighting Solutions at Light + Building

Frankfurt – 29. September 2022 – onsemi

Share

Neueste Lösungen bieten mehr Effizienz bei kleinerem Formfaktor

Frankfurt – 29. September 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt vom 2. bis 6. Oktober 2022 auf der Light + Building Autumn Edition aus, der internationalen Fachmesse für Beleuchtungs- und Gebäudetechnik. Auf der Messe Frankfurt werden Mitarbeiter am Stand F50 in Halle 8.0 die neuesten innovativen Beleuchtungslösungen von onsemi vorstellen.

onsemis Current-Mode-CRM-Boost-IC NCL2801 mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ist der wesentliche Bestandteil der Lösungen, die dieses Jahr gezeigt werden. Der neue Baustein bietet den branchenweit besten Gesamtklirrfaktor (THD) über einen erweiterten Betriebsbereich und nutzt die THD-Enhancer-Technik von onsemi.

Zusammen mit dem PCB-Transformator-Hersteller Itacoil® hat onsemi das 150W-Deep-Dimming-LED-Treiber-Evaluierungsboard NCL2801LED2GEVB verbessert, ohne dass teure magnetische Materialien erforderlich sind. Im Vergleich zum ursprünglichen Evaluierungsboard wurde die Grundfläche der induktiven Komponenten um 50% und das Volumen um 64% verringert. Die Größe des Evaluierungsboards wurde ebenfalls um 25% in der Grundfläche und 30% im Volumen reduziert. Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und die elektromagnetische Interferenz (EMI) wurden verbessert, um konform zur Norm EN50155 zu sein. Auch der Wirkungsgrad konnte je nach Eingangsspannung und Betriebsleistung um 0,3 bis mehr als 2% verbessert werden.

Eine weitere Demo, die auf dem NCL2801 und dem NCP13992 – einem Current-Mode-Resonanzwandler-Controller für Halbbrückenanwendungen – basiert, wird ebenfalls am Stand zu sehen sein. Das Board ist durch seinen Current-Mode-LLC-Resonanzbetrieb hocheffizient und ermöglicht eine Ausgangsleistung von 150 W, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Die geringe Bauhöhe und Grundfläche wird durch Galliumnitrid-/GaN-Technologie möglich, die einen Wirkungsgrad von mehr als 94% bietet, während im Standby-Modus weniger als 300 mW verbraucht werden.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.