ON Semiconductor Introduces High Quality Class AB Audio Amplifier for Portable and Wireless Applications

Neuer NCP2291 als rauschfreier 1,35-W-Audioverstärker mit führender Netzstörunterdrückung (PSRR) von -103 dB

AB Audio Amplifier for Portable and Wireless ApplicationsELECTRONICA – München – 11. Nov. 2008 - ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und effizienter Halbleiterlösungen, stellt mit dem NCP2991 eine neue Generation von Class-AB-Audioverstärkern für hervorragende Audio-Performance in tragbaren und Wireless-Applikationen vor, ohne dabei die Energieeffizienz zu beeinträchtigen.

„Ein klarer, rauschfreier Audioausgang ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit von Mobiltelefonnutzern und Anwendern tragbarer Media-Geräte“, erklärte Manor Narayanan, Vice President und General Manager der Digital and Consumer Products Group bei ON Semiconductor. „Hardwareentwickler treffen jedoch meist auf unerwartete Rauschquellen in Audiosystemen. Unser neuer Class-AB-Verstärker gewährleistet eine rauschfreie Verstärkung und ist unempfindlich gegen externe Rauschquellen. Damit wird eine hochqualitative Audio-Performance garantiert. Durch die Robustheit des Verstärkers werden sich der Audiodesignaufwand und die Entwicklungsdauer minimieren.“

Der NCP2991 adressiert zwei der wichtigsten Anforderungen in heutigen tragbaren und Wireless-Audio-Anwendungen: die Kundenerwartung nach rauschfreier Audioverstärkung und schnelles Ansprechverhalten.

Rauschfreie Audioverstärkung
Der NCP2991 bietet eine hervorragende Netzstörunterdrückung (PSRR – Power Supply Rejection Ratio) von -103 dB, die jegliches Rauschen, das durch Schwankungen der Batterieversorgungsspannung entstehen kann, unterdrückt. Der Baustein unterdrückt auch „TDMA-Rauschen“ (Time Division Multiple Access), das bei der GSM-Übertragung (Global System Mobile) auftritt, sowie Plopp- und Klickgeräusche beim Ein- und Ausschalten, was auf alle Eingangskonfigurationen zutrifft. Die niedrige Gesamtverzerrung (THD – Total Harmonic Distortion) von 0,015% stellt zudem einen Audioausgang in HiFi-Qualität sicher.

Schnelles Ansprechverhalten
Die Hochfahrdauer des NCP2991 ist zwischen 15 und 20 ms wählbar. Dank dieser schnellen Zeitspanne kann der Baustein bei Nichtgebrauch im Shut-Down-Modus verweilen und verbraucht dadurch die meiste Zeit nur 20 nA Strom. Ein schnelles Audio-Ansprechverhalten ist vor allem bei tragbaren Geräten mit Berührungsbildschirm entscheidend, da die Audiorückkopplung vom Endanwender als Gesamtreaktionsfähigkeit des Systems verstanden wird.

Zusätzliche Leistungsmerkmale
Der NCP2991 liefert 1,35 W Ausgangsleistung an einen 8--Lautsprecher, oder 1,1 W an einen 4--Lautsprecher. Er bietet auch einen thermischen Überlastschutz und unterbricht damit bei erhöhter Temperatur den Betrieb des Geräts.

„Der NCP2991 ist eine wichtige Erweiterung unseres Angebots für die vier wesentlichen Subsysteme, die sich in den meisten tragbaren Geräten finden“, so Wes Reid, ON Semiconductors Director Strategic Marketing and Systems Engineering für Digital-Consumer-Produkte. „Dieser Baustein adressiert vor allem die Anforderungen innerhalb des Audio-Subsystems. ON Semiconductor bietet auch Lösungen für Hintergrundbeleuchtungen/Displays, für das Power-Management und für Interconnect-Subsysteme in Handhelds und tragbaren Geräten.“

Gehäuse und Preis
Der NCP2991 wird im 1,45 mm x 1,45 mm x 0,6 mm µBump-Gehäuse nach Industriestandard ausgeliefert und kostet 0,22 $ bei Abnahme ab 3000 Stück.

Weitere technische Informationen unter: https://www.onsemi.com oder über : Crystal Lam (Product Marketing Manager) unter: Crystal.Lam@onsemi.com

Electronica
Applikationsexperten von ON Semiconductor werden auf der Electronica zur Verfügung stehen, um diesen Baustein und sämtliche Consumer- und Industrie-Lösungen des Unternehmens vorzustellen. Besuchen Sie ON Semiconductor in Halle A5, Stand 221.

Über ON Semiconductor
Mit seinem weltweiten Logistiknetzwerk und umfangreichen Produktangebot ist ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen für die Bereiche Stromversorgung, Automotive, Kommunikation, Computer, Consumer, Medizintechnik, Industrie, Mobilfunk und Verteidigungs-/ Luft-/Raumfahrttechnik. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik- und Analog-Bausteine, DSPs, Mixed-Signal-ICs, fortschrittliche Logik-Bausteine, Taktmanagement-Ics, nichtflüchtige Speicher und Standardbauteile. Der Unternehmenssitz befindet sich in Phoenix, Arizona. ON Semiconductor verfügt über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.